It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse10 May 2021Smart InfrastructureErlangen
Le nouvel appareillage de commutation Clean Air de Siemens rend la
distribution d’énergie sûre et neutre sur le plan climatique
L’appareillage Clean Air sans gaz fluorés élargit la gamme GIS jusqu’au niveau 24 k
Technologies éprouvées et sûres pour une gestion simplifiée d’un bout à l’autre du cycle de vie
Des fonctionnalités digitales renforcent la fiabilité de tous les réseaux et optimisent le fonctionnement
Siemens Smart Infrastructure étend sa gamme
d’appareillages de commutation isolés au gaz (GIS) respectueux de
l’environnement jusqu’au niveau 24 kilovolts (kV), avec un nouvel
appareillage moyenne tension NXPLUS C 24 exempt de gaz fluorés.
L’utilisation de Clean Air – un agent d’isolation naturel – associée à la
technologie éprouvée du vide rend superflue l’utilisation de mélanges de gaz
fluorés (gaz F), permettant ainsi une distribution d’énergie neutre sur le plan
climatique. L’appareillage est équipé de fonctions digitales qui assurent un
fonctionnement sûr, fiable et économique.
L’appareillage Clean Air sans gaz fluorés élargit la gamme GIS jusqu’au niveau 24 k
Technologies éprouvées et sûres pour une gestion simplifiée d’un bout à l’autre du cycle de vie
Des fonctionnalités digitales renforcent la fiabilité de tous les réseaux et optimisent le fonctionnement
Siemens Smart Infrastructure étend sa gamme
d’appareillages de commutation isolés au gaz (GIS) respectueux de
l’environnement jusqu’au niveau 24 kilovolts (kV), avec un nouvel
appareillage moyenne tension NXPLUS C 24 exempt de gaz fluorés.
L’utilisation de Clean Air – un agent d’isolation naturel – associée à la
technologie éprouvée du vide rend superflue l’utilisation de mélanges de gaz
fluorés (gaz F), permettant ainsi une distribution d’énergie neutre sur le plan
climatique. L’appareillage est équipé de fonctions digitales qui assurent un
fonctionnement sûr, fiable et économique.
La durabilité joue déjà un rôle majeur dans la
génération d’électricité. Selon Strom-Report.de, près de la moitié de
l’électricité générée en Allemagne en 2019 était issue de sources
renouvelables. « Quand l’énergie électrique est générée de façon
respectueuse de l’environnement, le transport et la distribution doivent
suivre. Les appareillages de commutation sont des éléments clés d’une
distribution sûre, fiable et efficiente de l’énergie dans toutes les structures
de réseau. Leurs rôles dans les infrastructures actuelles et futures sont donc très
important », affirme Stephan May, CEO de la business unit Distribution
Systems chez Siemens Smart Infrastructure.
Le nouvel appareillage isolé au gaz fait partie du portefeuille blue GIS de Siemens. Dans le NXPLUS C 24, un disjoncteur effectue la coupure et éteint l’arc dans le vide, tandis que l’agent Clean Air assure l’isolation des conducteurs à l’intérieur du boîtier hermétiquement scellé de l’appareillage. L'agent d’isolation est composé uniquement d’éléments présents naturellement dans l'air ambiant, comme l’azote et l’oxygène. Aucun équipement spécifique n’est donc nécessaire, contrairement aux appareils qui utilisent des gaz fluorés purs ou en mélanges, ce qui simplifie la gestion de l’appareillage tout au long de son cycle de vie. Le reporting obligatoire des quantités de gaz utilisées et des émissions produites n’est plus nécessaire non plus.
L’appareillage est utilisé dans les réseaux
publics et industriels du niveau de distribution primaire. Les appareillages et
structures de réseau de distribution doivent aussi s'adapter aux exigences
liées à l’augmentation constante des sources et des prosommateurs d’énergie
renouvelable décentralisée, qui rend les flux d’électricité toujours plus
complexes, bidirectionnels et difficiles à contrôler. Comme tous les appareillages
de la gamme blue GIS, le nouveau NXPLUS C 24 possède des capteurs intégrés et
des interfaces de communication avec les systèmes d'automatisation de niveau
supérieur et l’internet des objets (IoT). Ceci accroît la transparence sur tous
les nœuds pertinents du réseau de distribution et permet de surveiller et de
contrôler la distribution d’énergie plus facilement tout en renforçant sa
rentabilité.
La gamme blue GIS de Siemens conserve tous les
avantages des appareillages classiques isolés au gaz, y compris leur format
compact, leur fiabilité, leur longue durée de vie et leur fonctionnement sans
entretien. Après les modèles 8DAB 12 et 8DJH 12 d'une tension nominale jusqu’à
12 kV, déjà utilisés dans les installations des clients, le nouveau NXPLUS
C 24 est le troisième appareillage moyenne tension de la gamme blue GIS de
Siemens et le premier à afficher une tension nominale jusqu'à 24 kV. Une
unité principale en anneau (RMU) de tension nominale identique rejoindra aussi
prochainement la famille blue GIS.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.