Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Homologation de la Vectron Dual Mode de Siemens Mobility

« La Vectron Dual Mode permet à nos clients d’assurer des transports de fret durables et économiques. En tant qu’alternative aux locomotives diesel classiques, la Vectron Dual Mode combine le meilleur des deux mondes : elle roule en mode électrique sur les sections électrifiées afin d’économiser le carburant et de réduire les émissions ainsi que les coûts de maintenance, et passe au fonctionnement diesel sur les tronçons non équipés de caténaires, ce qui évite un changement de machine », explique Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock chez Siemens Mobility.
Le réseau ferroviaire allemand est aujourd'hui électrifié à près de 60 % et la locomotive de Siemens Mobility peut circuler sur les tronçons sans caténaire sans nécessiter un changement de machine. Par ailleurs, les agglomérations et les grandes villes, où le réseau ferroviaire est généralement électrifié, sont épargnées par les émissions diesel.
La Vectron Dual Mode est basée sur la plateforme et les composants Vectron éprouvés. D’un poids de 90 tonnes, elle est prévue pour un écartement de rails de 1 435 mm. Elle fonctionne sur une alimentation CA 15 kV et est équipée du contrôle de la marche des trains allemand PZB. Quel que soit son mode d’exploitation, la nouvelle locomotive développe une puissance de traction de 2 000 kW à la jante. Son réservoir de diesel a une capacité de 2 500 litres. Sa vitesse de pointe est de 160 km/h.
Homologation de la Vectron Dual Mode de Siemens Mobility
Siemens Mobility est une entreprise de Siemens AG dotée d'une gestion autonome. Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l'automatisation ferroviaire et l’électrification des réseaux, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité dans le monde de rendre les infrastructures intelligentes, d'augmenter la durabilité tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience voyageur et de garantir la disponibilité. Pour l’exercice fiscal 2019 (clos le lundi 30 septembre 2019), l’ancienne division Siemens Mobility a généré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d’euros avec près de 36 800 employés dans le monde. Pour en savoir plus : www.siemens.com/mobility.
Read more

Contact

Eva Haupenthal

Siemens Mobility GmbH

Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Allemagne

+49 (89) 636-24421