Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Les vannes intelligentes de Siemens maximisent la flexibilité et l’efficacité des installations HVAC

Plus de flexibilité grâce à la connexion WLAN
La mise en service de la vanne intelligente s’effectue de manière automatique, rapide et sûre. Les réglages peuvent être téléchargés dans l'appli « ABT Go » de Siemens, puis dans chacune des vannes via le LAN sans fil. L'accès à distance est possible via BACnet-IP à l’aide de l’outil de mise en service « ABT Site » de Siemens ou via internet avec l’appli Building Operator. Grâce à la connexion au cloud et aux mises à jour du firmware, la vanne intelligente peut s'actualiser automatiquement au besoin, afin d'utiliser en permanence la dernière version disponible. Lorsqu’une anomalie est détectée par la vanne, une alarme se déclenche dans l’appli Building Operator. Celle-ci permet en outre aux utilisateurs de vérifier les valeurs et de générer des rapports énergétiques aux fins de documentation.
Efficacité accrue en fonctionnement
Grâce à ses fonctionnalités et à sa facilité d’utilisation améliorées, la vanne intelligente a encore gagné en efficacité. En version 3 voies, elle est compatible avec les circuits mixtes, ce qui simplifie l’équilibrage hydraulique tout en ne nécessitant que peu d'investissement vu l’absence de pompe principale dans le circuit source. Les fluctuations de pression éventuelles à l'intérieur des zones sont compensées par une nouvelle régulation de pression différentielle. Dans les installations plus anciennes, ceci permet une mise à niveau facile et rapide de l’équilibrage hydraulique dynamique sans qu’il faille remplacer toutes les vannes, multipliant ainsi les applications possibles de la vanne intelligente. Dans les nouvelles installations, les zones équipées d’une régulation de pression différentielle offrent des conditions de fonctionnement optimisés pour les vannes. Grâce aux nouvelles fonctions de contrôle de la température aller et aux circuits de chauffage régulés en fonction de la température extérieure, la vanne intelligente est capable d’effectuer des tâches relevant du niveau d'automatisation, ce qui permet de décharger, voire même de supprimer, les régulateurs ambiants. En réduisant la charge sur les régulateurs ambiants, la vanne intelligente abaisse le coût d'investissement des installations complexes. Lorsqu’ils sont totalement supprimés, elle peut prendre en charge des tâches de commande simples. Les nouvelles entretoises conçues pour la vanne intelligente permettent d’améliorer l’isolation, par exemple pour le débitmètre dans les applications de refroidissement.
Une nouvelle fonction de limitation du delta T (DT) a également été développée – notamment pour les centrales de traitement de l’air et les gros ventilo-convecteurs – pour encore plus d’efficacité. En limitant l’écart de température DT le long du serpentin de refroidissement contrôlé par la vanne intelligente, elle permet au refroidisseur ou à la pompe thermique de fonctionner constamment avec un DT minimum, afin de maximiser le rendement (coefficient d’efficacité) et d’économiser l’énergie primaire (courant électrique).
Siemens Smart Infrastructure (SI) Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 72.000 personnes à travers le monde.
Read more

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers ses entreprises autonomes Siemens Energy, la branche énergétique du groupe, et Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire les systèmes énergétiques d'aujourd’hui et de demain et le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy (qui fait partie de Siemens Energy), Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre 2019), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe employait quelque 385 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.

Read more

Contact

Katharina Sipura 

Smart Infrastructure

Theilerstrasse 1a
6300 Zoug
Suisse

+41 (79) 6507005