Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility remporte une première commande de trains alimentés par batteries

Les livraisons s’étaleront jusqu’en décembre 2023. Les rames seront construites dans l'usine de Siemens Mobility à Krefeld, en Allemagne. Le financement des trains destinés à la Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) sera assuré par la banque KfW IPEX. Il se monte à 77 millions d’euros sur 28 ans.
« À travers cette commande, le Land de Bade-Wurtemberg investit dans le futur de la mobilité. Notre train Mireo Plus B alimenté par batteries permet un transport local de voyageurs sans émissions et respectueux du climat, offrant ainsi une alternative durable à l’utilisation des trains diesel sur les liaisons non électrifiées. Nous garantirons la disponibilité de la flotte en assurant la maintenance des trains sur la totalité de leur cycle de vie », a précisé Sabrina Soussan, CEO de Siemens Mobility.
« Dans l’intérêt du développement durable, nous avons résolument opté pour un modèle de cycle de vie », explique Winfried Hermann, ministre des Transports du Bade-Wurtemberg. « En introduisant cette nouvelle technologie, nous ouvrons la voie à l'utilisation de systèmes de propulsion respectueux du climat, et nous voulons que l’entreprise s’engage vis-à-vis de cette technologie par le biais d’un accord contractuel. Siemens est également responsable de la consommation et des coûts énergétiques pendant toute la durée du contrat, soit 29,5 ans. C’est une première pour le Land du Bade-Wurtemberg s’agissant d'appels d’offres pour les transports publics. »
En conditions réelles, le Mireo Plus B a une autonomie d’environ 80 kilomètres sur batteries. Celles-ci peuvent être rechargées via la caténaire, lorsque le train circule sur des tronçons électrifiés, et par la récupération de l’énergie de freinage. Le système d'accumulateurs est monté dans deux coffres situés sous le plancher et utilise des batteries lithium-ion à longue durée de vie.   Le réseau 8 de l’Ortenau comprend les lignes
  • Offenbourg – Freudenstadt/Hornberg
  • Offenbourg – Bad Griesbach
  • Offenbourg – Achern
  • Achern – Ottenhöfen et
  • Biberach (Baden) – Oberharmersbach-Riersbach
 pour un volume annuel de près de deux millions de trains-kilomètres.
Andreas Ufer, Managing Director de la banque KfW IPEX : « En plus de contribuer à une réduction immédiate des émissions de CO2, ce financement permettra de promouvoir des technologies innovantes et respectueuses du climat dans les transports ferroviaires. » En finançant ces trains, la banque KFW IPEX souligne son engagement vis-à-vis de ce type de technologies en Allemagne et en Europe.
Financement par le modèle de réseau de l’Ortenau
La Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) s’est chargée de l’acquisition et du financement des trains destinés au réseau sur lequel portait l’appel d’offres (modèle de réseau de l’Ortenau) pour le compte du Land de Bade-Wurtemberg, responsable du transport ferroviaire régional. Conformément au modèle de réseau de l’Ortenau, le constructeur doit non seulement fabriquer et livrer les trains, mais aussi assurer leur disponibilité permanente. Le constructeur est également responsable de l'alimentation électrique des rames livrées, y compris la construction et l’exploitation de l’infrastructure nécessaire, et garantit la consommation énergétique du train à prix fixe. La SFBW est donc propriétaire des trains et chargée de leur mise à disposition de l’opérateur ferroviaire pour la durée du contrat de transport. La SFBW finance le prix d'achat des trains à travers des prêts garantis par le Land de Bade-Wurtemberg. 

Siemens Mobility est une entreprise de Siemens AG dotée d'une gestion autonome. Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l'automatisation ferroviaire et l’électrification des réseaux, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité dans le monde de rendre les infrastructures intelligentes, d'augmenter la durabilité tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience voyageur et de garantir la disponibilité. Pour l’exercice fiscal 2019 (clos le lundi 30 septembre 2019), l’ancienne division Siemens Mobility a généré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d’euros avec près de 36 800 employés dans le monde. Pour en savoir plus : www.siemens.com/mobility.

Read more

Contact

Silke Thomson-Pottebohm

Siemens Mobility GmbH

+44 7808 822 780