Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

TIA Portal V21 allie efficacité de l'ingénierie et disponibilité accrue de l'usine

Le développement continu de TIA Portal répond aux défis de l'industrie : des cycles de vie de produits de plus en plus courts, une diversité croissante de variantes et une pénurie croissante de main-d'œ uvre qualifiée nécessitant des outils d'ingénierie flexibles et faciles à utiliser qui garantissent en même temps la plus haute qualité logicielle.
En tant que cadre intégré, TIA Portal combine toutes les tâches d'automatisation dans un seul environnement, offre des interfaces ouvertes pour l'intégration IT/OT (Information Technology/Operational Technology) et prend en charge les fonctions de test et de simulation, y compris les applications de jumeau numérique. TIA Portal se distingue par une interface utilisateur cohérente, des possibilités de visualisation complètes avec SIMATIC WinCC Unified et des modèles d'utilisation librement sélectionnables– sur site, par abonnement ou dans le cloud.
Horst Kayser, PDG de l'automatisation industrielle chez Siemens Digital Industries, a déclaré : « Avec TIA Portal V21, nous accélérons la transition vers l'automatisation définie par logiciel. Les flux de travail CI basés sur Git raccourcissent les cycles de développement, tandis que les architectures SCADA à haute disponibilité garantissent à nos clients le bon fonctionnement de leurs usines et les adaptent de manière flexible aux nouvelles exigences du marché.

Une plus grande efficacité de l'ingénierie grâce à des flux de travail améliorés et intégrés

TIA Portal V21 se concentre sur une efficacité d'ingénierie accrue et une standardisation de bout en bout. Un nouveau format d'exportation permet pour la première fois une intégration transparente des systèmes de contrôle de version établis tels que Git. Cela s'applique aux blocs LAD, FBD, SCL, aux blocs de données, aux types de données PLC et aux blocs de langage mixte et bien d'autres. Cela permet aux utilisateurs de STEP 7 de bénéficier de workflows d'intégration continue optimisés, d'une gestion simplifiée des versions et d'une compatibilité maximale. Tout cela constitue la base d'une durée d'exécution de projet plus courte et d'une traçabilité fiable de toutes les modifications.

Disponibilité accrue grâce à l'architecture SCADA

Les applications SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) basées sur WinCC Unified peuvent désormais être exploitées dans des architectures de serveur redondantes qui garantissent un fonctionnement continu et une disponibilité nettement plus élevée. De plus, le WinCC Unified Data Hub, agissant en tant qu'archive centrale, permet d'accéder et de stocker à long terme les données de production, les messages et les pistes d'audit à partir de plusieurs environnements d'exécution WinCC Unified PC, contribuant ainsi à créer une transparence continue des données à l'échelle de l'usine sur de longues périodes.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Read more
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique de premier plan dont l'activité est ciblée sur les secteurs de l'industrie, des infrastructures, de la mobilité et de la santé. L'entreprise a pour mission de créer des technologies qui transforment le quotidien, pour tous. En combinant les mondes réel et numérique, Siemens permet à ses clients d'accélérer leurs transformations numériques et durables, rendant les usines plus efficientes, les villes plus agréables à vivre et les transports plus durables. Siemens détient également une participation majoritaire dans l'entreprise cotée en bourse Siemens Healthineers, un leader mondial des technologies médicales qui innove dans le domaine de la santé. Pour tous. Partout. Durablement. Au titre de l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d'affaires de 75,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 9,0 milliards d'euros. Au 30 septembre 2024, l'entreprise employait environ 312 000 personnes dans le monde sur la base des activités poursuivies. Pour plus d'informations, consultez www.siemens.com.
Read more

Contact

Patrick Lunz 

Siemens AG

+49 162 26 38 785

Elias Herbe

Siemens AG

+49 162 19 32 578