Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

TIA Portal, une base parfaite tant pour le monde digital que pour le monde réel

L’utilisation de Simatic S7-PLCSIM Advanced permet de créer un “digital twin” du contrôleur Simatic S7-1500 dans le TIA Portal à des fins de simulation et de mise en service virtuelle. Le nouveau simulateur de machine Simatic Machine Simulator V1.0 combine ensuite ce “digital twin” avec le logiciel de simulation NX MCD (Mechatronics Concept Designer) pour la définition des concepts de machine mécatroniques. Cette approche permet une validation virtuelle des machines complètes : des modèles mécatroniques et de contrôle, comprenant des modèles comportementaux simples et complexes, sont synchronisés pour permettre la simulation et la vérification des applications au niveau de la machine. La combinaison de modèles de simulation pour les contrôleurs et les mécanismes donne le jour à un “digital twin” de l’application dans le monde réel. Il est ainsi possible de simuler et de valider des machines, et d’optimiser les processus à tester sans devoir créer des prototypes réels.
Par ailleurs, les erreurs techniques peuvent être détectées à l'avance et corrigées ou évitées avant la mise en service. Dans des conditions réalistes, la comparaison du “digital twin” avec les systèmes réels permet de réagir rapidement aux changements et de prendre automatiquement en compte les modifications effectuées aux différentes étapes du processus de développement.
La mise en service de contrôleurs S7-1500 dans le TIA Portal V15.1 est également plus rapide et plus efficace qu’auparavant. Grâce, d'une part, à une nouvelle fonctionnalité – le mode mise en service – dans l’option TIA Portal multi-utilisateur et, d’autre part, à l'introduction d'unités logicielles dans un projet S7-1500.
La gamme de contrôleurs Simatic S7-1500 s’est elle aussi agrandie avec les nouvelles CPU redondantes Simatic S7-1500R/H. Leur conception est analogue à celle d’une CPU standard.
Ce sont le TIA Portal et les CPU redondantes qui gèrent à leur tour la synchronisation des programmes et des données. Le tout sans aucun effort supplémentaire pour l’utilisateur.
La fonctionnalité de communication basée sur l’Industrie 4.0, OPC UA, a également été étendue dans le TIA Portal V15.1. En plus de la fonction serveur OPC UA, le S7-1500 peut désormais être utilisé aussi en tant que client OPC UA. Les interfaces normalisées (p.ex. OMAC PackML, EUROMAP et Weihenstephan) sont faciles à importer dans le TIA Portal et contribuent à une intégration transparente des machines dans l’usine. L’éditeur de modélisation OPC UA de Siemens (SiOME) facilite les tâches d'automatisation de l’ingénieur par l’interconnexion des variables et leur importation dans le contrôleur Simatic S7-1500.
En plus des entraînements G120 et S120, il est à présent possible d'intégrer les nouveaux entraînements servo Sinamics S210 dans le TIA Portal V15.1. L’outil Sinamics Startdrive permet le paramétrage, la mise en service et le diagnostic dans le TIA Portal. Les applications de contrôle et de commande des mouvements, notamment en combinaison avec le contrôleur S7-1500T, peuvent être mises en œuvre plus facilement et exploitées efficacement. Une dernière fonctionnalité du TIA Portal V15.1 est la génération de « rapports de sécurité » pour le S120, comme c’était déjà le cas pour la série G120.
Informations contextuelles :
Lancé en 2010, le TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) de Siemens permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches d’automatisation et d’entraînements rapidement et intuitivement grâce à une configuration efficace. Conçue dans un souci d’efficacité et de facilité d’utilisation, l’architecture logicielle convient autant aux débutants qu’aux utilisateurs chevronnés. Elle offre un concept de fonctionnement normalisé pour les contrôleurs, les interfaces homme-machine (IHM) et les entraînements, ainsi que pour le stockage et la cohérence des données partagées, pendant la configuration, les communications et les diagnostics, par exemple, et met également à disposition de puissantes bibliothèques pour tous les objets d’automatisation. La conception simple du TIA Portal permet un accès illimité à l’ensemble du processus d’automatisation digitalisée, de la planification digitale à l’ingénierie intégrée en passant par la transparence du fonctionnement. Rejoignant les solutions PLM (Gestion du cycle de vie des produits) et MES (Systèmes d’exécution de la fabrication) au sein de la suite logicielle Digital Enterprise, TIA Portal complète la gamme exhaustive de logiciels que Siemens propose aux entreprises dans la perspective d’Industrie 4.0.
Le TIA Portal V15.1 (Totally Integrated Automation Portal) vient enrichir l’environnement d’ingénierie de Siemens grâce à de nouvelles fonctions axées sur la pratique, pour toutes les étapes du processus : de la planification à la mise en service, en passant par l’ingénierie.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more

Contact

Stéphanie Legay

Siemens sa

Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
Belgique

+32 25363042