Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04 februari 2019Siemens nvHuizingen
TIA-portal, de perfecte basis voor zowel digitale als reële wereld.
Met behulp van Simatic S7-PLCSIM Advanced wordt er een digitale tweeling van de Simatic S7-1500-controller in het TIA Portal gecreëerd voor simulatie en virtuele inbedrijfname. De nieuwe Simatic Machine Simulator V1.0 combineert deze digital twin vervolgens met de NX Mechatronics Concept Designer (NX MCD) simulatiesoftware voor mechatronische machineconcepten. Hiermee kunnen volledige machines virtueel gevalideerd worden: mechatronische en regelmodellen, inclusief eenvoudige en complexe gedragsmodellen, worden gesynchroniseerd en toepassingen op het machineniveau kunnen worden gesimuleerd en vervolgens geverifieerd. Door simulatiemodellen voor controllers en mechanica te combineren, ontstaat er een digital twin van de toepassing in de reële wereld. Dit maakt een simulatie en validering van machines mogelijk en optimaliseringsprocessen kunnen worden getest zonder gebruik te maken van reële prototypes.
Ook fouten worden vroegtijdig opgespoord, gecorrigeerd en vermeden vóór de eigenlijke inbedrijfname. Dankzij de vergelijking tussen de digital twin en reële systemen in realistische omstandigheden kunnen we snel reageren op veranderingen en automatisch rekening houden met wijzigingen in de verschillende ontwikkelingsfasen.
Ook fouten worden vroegtijdig opgespoord, gecorrigeerd en vermeden vóór de eigenlijke inbedrijfname. Dankzij de vergelijking tussen de digital twin en reële systemen in realistische omstandigheden kunnen we snel reageren op veranderingen en automatisch rekening houden met wijzigingen in de verschillende ontwikkelingsfasen.
De inbedrijfname van S7-1500-controllers in TIA Portal V15.1 verloopt ook sneller en efficiënter dan voordien. Enerzijds door de komst van een nieuwe functionaliteit binnen de TIA Portal Multiuser Optie, nl de inbedrijfnamemodus. Maar ook omwille van de introductie van software-eenheden binnen een S7-1500-project.
Het portfolio voor Simatic S7-1500-controllers werd ook aangevuld met de nieuwe redundante Simatic S7-1500R/H CPU's. De engineering van deze S7-1500R/H systemen zijn gelijkaardig met deze van een standaard-CPU. Het is TIA Portal en de redundante CPU’s die op hun beurt zelf instaan voor de synchronisatie van de programma's en gegevens. De gebruiker dient hiervoor geen extra manipulaties te voorzien.
Het communicatiemiddel gebaseerd op Industry4.0, nl. OPC UA, kent ook binnen TIA Portal V15.1 een uitbreiding. Naast de OPC UA-serverfunctie in de S7-1500 is nu ook gebruik mogelijk als een OPC UA-client. Gestandaardiseerde interfaces, zoals bv. OMAC PackML, EUROMAP en Weihenstephan, kunnen eenvoudig via deze weg worden geïmporteerd en laten een eenvoudige integratie van de machine in een installatie toe. De Siemens OPC UA Modelling Editor tool (=SiOME) ondersteunt de automatiseringstechnieker met variabele-interconnectie en maakt het eenvoudiger om ze te importeren in de Simatic S7-1500 controller.
Naast de integratie van de G120 en S120 aandrijvingen, is het nu ook mogelijk om nieuwe Sinamics S210-servo-aandrijvingen in TIA Portal V15.1 te integreren. De Sinamics Startdrive software zorgt ook hier voor de parametrering, inbedrijfname en diagnose in TIA Portal. Motion Control-toepassingen, ook in combinatie met de S7-1500T controller, kunnen nog eenvoudiger worden geïmplementeerd en efficiënt worden verwerkt. Als laatste uitbreiding, zal ook TIA-portal V15.1 gebruikt kunnen worden om ‘veiligheidsrapporten’ te laten genereren voor de S120 en S120 zoals reeds mogelijk was voor de G120-reeks.
Achtergrondinformatie:
Het Siemens TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) werd in 2010 gelanceerd en stelt gebruikers in staat om automatiserings- en aandrijftaken snel en intuïtief uit te voeren dankzij efficiënte configuratiemogelijkheden. De softwarearchitectuur is gericht op hoge efficiëntie en gebruikscomfort en is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. Ze biedt een gestandaardiseerd bedrijfsconcept voor controllers, Human-Machine-Interfaces (HMI) en aandrijvingen, evenals voor gedeelde gegevensopslag en -consistentie, bijvoorbeeld tijdens configuratie, communicatie en diagnostiek, en omvat ook krachtige bibliotheken voor alle automatiseringsobjecten. De eenvoudige engineering in het TIA Portal biedt vlot toegang tot het volledige spectrum van gedigitaliseerde automatisering, van digitale planning en geïntegreerde engineering tot transparante werking. Naast PLM (Product Lifecycle Management) en MES (Manufacturing Execution Systems) binnen de Digital Enterprise Software Suite, vult het TIA Portal het holistische softwareassortiment aan dat door Siemens wordt aangeboden aan bedrijven die de overstap maken naar Industry 4.0.
Het Siemens TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) werd in 2010 gelanceerd en stelt gebruikers in staat om automatiserings- en aandrijftaken snel en intuïtief uit te voeren dankzij efficiënte configuratiemogelijkheden. De softwarearchitectuur is gericht op hoge efficiëntie en gebruikscomfort en is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. Ze biedt een gestandaardiseerd bedrijfsconcept voor controllers, Human-Machine-Interfaces (HMI) en aandrijvingen, evenals voor gedeelde gegevensopslag en -consistentie, bijvoorbeeld tijdens configuratie, communicatie en diagnostiek, en omvat ook krachtige bibliotheken voor alle automatiseringsobjecten. De eenvoudige engineering in het TIA Portal biedt vlot toegang tot het volledige spectrum van gedigitaliseerde automatisering, van digitale planning en geïntegreerde engineering tot transparante werking. Naast PLM (Product Lifecycle Management) en MES (Manufacturing Execution Systems) binnen de Digital Enterprise Software Suite, vult het TIA Portal het holistische softwareassortiment aan dat door Siemens wordt aangeboden aan bedrijven die de overstap maken naar Industry 4.0.
Met TIA Portal V15.1 (Totally Integrated Automation Portal) verbetert Siemens zijn technische framework met nieuwe, praktijkgerichte functies voor alle fasen, van planning en engineering tot inbedrijfname.
Meer info
Siemens is aanwezig op Indumation van 6 tot 8 februari 2019 in Kortrijk in Hal 6, stand nr. 10. www.siemens.be/indumation
Siemens is aanwezig op Indumation van 6 tot 8 februari 2019 in Kortrijk in Hal 6, stand nr. 10. www.siemens.be/indumation
For this press release
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Stéphanie Legay
Siemens nv
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
België
1654 Beersel (Huizingen)
België
+32 25363042