Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse04 July 2022Digital IndustriesAnvers
Siemens permet la communication Profinet via le réseau 5G SA d’Orange
La
communication Profinet s’est pratiquement imposée comme le standard du marché
dans le domaine de l’automatisation. En effet, la transmission en temps réel
que permet ce protocole est devenue indispensable à de nombreuses applications
industrielles. Mais cela signifie que la technologie est littéralement liée à
la bande passante, pour l'instant inégalée, d'une connexion Ethernet câblée. La
solution pourrait résider dans la 5G, dont les applications industrielles
semblent de plus en plus friandes, si ce n’est que la technologie 5G actuelle
n’est pas encore capable de transmettre des paquets d’E/S Profinet.
Siemens a testé son routeur industriel dans le laboratoire 5G d'Orange Belgium dans le hub d'innovation The Beacon à Anvers. Le test s’est déroulé sur une « tranche privée » du réseau Full 5G autonome de l’opérateur, en présence du CEO du groupe Orange, Christel Heydemann.
Fiable et ultra-rapide
Avec la dernière version du firmware de son routeur 5G SCALANCE MUM856-1, Siemens a résolu l’équation. Ce routeur permet notamment de faire passer une communication Profinet de manière sécurisée et certifiée CE sur une « tranche privée » d’un réseau 5G SA. La configuration de test utilise un tunnel VXLAN entre deux routeurs 5G SCALANCE MUM856-1 de Siemens. Un contrôleur PLC est relié via un des appareils 5G à un PLC IO-device connecté via l’autre routeur 5G de manière à établir la communication Profinet. Les deux appareils encapsulent les paquets Profinet à l’aide d’un VXLAN afin de permettre une communication Profinet sans fil fiable et ultra-rapide entre le contrôleur et les commandes PLC des appareils et robots ou « cobots » connectés. Lors du test sur le réseau 5G SA d’Orange - qui s'est déroulé dans des conditions de laboratoire idéales - une communication cyclique aller-retour de 8 ms a pu être réalisée.
Avec la dernière version du firmware de son routeur 5G SCALANCE MUM856-1, Siemens a résolu l’équation. Ce routeur permet notamment de faire passer une communication Profinet de manière sécurisée et certifiée CE sur une « tranche privée » d’un réseau 5G SA. La configuration de test utilise un tunnel VXLAN entre deux routeurs 5G SCALANCE MUM856-1 de Siemens. Un contrôleur PLC est relié via un des appareils 5G à un PLC IO-device connecté via l’autre routeur 5G de manière à établir la communication Profinet. Les deux appareils encapsulent les paquets Profinet à l’aide d’un VXLAN afin de permettre une communication Profinet sans fil fiable et ultra-rapide entre le contrôleur et les commandes PLC des appareils et robots ou « cobots » connectés. Lors du test sur le réseau 5G SA d’Orange - qui s'est déroulé dans des conditions de laboratoire idéales - une communication cyclique aller-retour de 8 ms a pu être réalisée.
L’ère du sans fil
La solution fait ainsi entrer Profinet dans l’ère du sans fil. En plus d'offrir les avantages de la 5G en termes de vitesse et de faible latence, elle rendra superflue la connexion Ethernet câblée. « Ceci se traduira par une diminution des coûts de maintenance et des temps d’arrêt et une amélioration de la durée de vie des équipements », résume Geert De Coninck, Business Unit Manager Factory Automation chez Siemens. « Le déploiement de la 5G dans l'industrie procure un réel potentiel pour la commande et l’interconnectivité des AGV (véhicules à guidage automatique), mais la technologie va bien plus loin. À l’avenir, le Profinet via 5G permettra de redessiner totalement les chaînes de production. Au lieu d’acheminer les pièces de robot en robot sur une bande transporteuse, par exemple, ce sont les robots eux-mêmes qui se déplaceront vers les étapes de production suivantes, en communiquant entre eux, ce qui optimisera l’efficacité de la ligne. »
La solution fait ainsi entrer Profinet dans l’ère du sans fil. En plus d'offrir les avantages de la 5G en termes de vitesse et de faible latence, elle rendra superflue la connexion Ethernet câblée. « Ceci se traduira par une diminution des coûts de maintenance et des temps d’arrêt et une amélioration de la durée de vie des équipements », résume Geert De Coninck, Business Unit Manager Factory Automation chez Siemens. « Le déploiement de la 5G dans l'industrie procure un réel potentiel pour la commande et l’interconnectivité des AGV (véhicules à guidage automatique), mais la technologie va bien plus loin. À l’avenir, le Profinet via 5G permettra de redessiner totalement les chaînes de production. Au lieu d’acheminer les pièces de robot en robot sur une bande transporteuse, par exemple, ce sont les robots eux-mêmes qui se déplaceront vers les étapes de production suivantes, en communiquant entre eux, ce qui optimisera l’efficacité de la ligne. »
Les
entreprises qui disposent aujourd'hui d'un réseau 5G SA et qui utilisent le
protocole Profinet peuvent désormais mettre en place des preuves de concept et
intégrer leur communication industrielle dans ce réseau, avec le soutien de
Siemens. C’est une bonne manière de se préparer au release 16 de la
technologie 5G, qui confortera encore l’implémentation de la 5G dans les
applications industrielles.
Un écosystème de partenaires
Siemens a testé le routeur avec succès au laboratoire 5G d’Orange Belgium dans le hub d'innovation anversois The Beacon. Le test s’est déroulé sur une « tranche privée » du réseau Full 5G autonome de l’opérateur, en présence du CEO du groupe Orange, Christel Heydemann. « Nous sommes particulièrement heureux de la réussite du test que nous avons pu réaliser ici », commente Geert De Coninck « Siemens attache une attention particulière à son écosystème de partenaires et nous nous réjouissons d'avoir pu franchir cette étape importante pour la communication industrielle en collaboration avec Orange ».
Siemens a testé le routeur avec succès au laboratoire 5G d’Orange Belgium dans le hub d'innovation anversois The Beacon. Le test s’est déroulé sur une « tranche privée » du réseau Full 5G autonome de l’opérateur, en présence du CEO du groupe Orange, Christel Heydemann. « Nous sommes particulièrement heureux de la réussite du test que nous avons pu réaliser ici », commente Geert De Coninck « Siemens attache une attention particulière à son écosystème de partenaires et nous nous réjouissons d'avoir pu franchir cette étape importante pour la communication industrielle en collaboration avec Orange ».
Werner
De Laet, Chief Enterprise Unit, Innovation & Wholesale, ajoute :
« C’est exactement ce pourquoi nous avons créé notre labo 5G : pour
inviter des entreprises et des partenaires à venir tester les possibilités d'un
réseau 5G autonome. Ici, nous travaillons main dans la main avec l'industrie
pour développer des solutions pérennes qui contribuent à renforcer la sécurité,
la productivité et l’efficacité des processus industriels. Dans ce contexte, le
gouvernement fédéral a également lancé un plan de subventions pour les projets
pilotes 5G. Les entreprises intéressées par la présentation d'un tel projet
pilote avec Orange en vue d'une subvention peuvent toujours nous
contacter."