Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04 juli 2022Digital IndustriesAntwerpen
Siemens maakt Profinet-communicatie mogelijk via het Orange 5G SA-netwerk
Profinet-communicatie is vandaag zowat de marktstandaard voor automatiseringstechnologie. Veel industriële toepassingen vereisen namelijk de real-time transmissie die dit protocol biedt. Dat impliceert echter dat de technologie tot op vandaag letterlijk gebonden blijft aan de vooralsnog ongeëvenaarde bandbreedte van een bekabelde ethernetverbinding. 5G, dat aan een opmars bezig is binnen industriële toepassingen, lijkt soelaas te kunnen bieden, ware het niet dat de huidige 5G-technologie nog geen Profinet IO-pakketten kan verzenden.
Siemens testte zijn industriële router in het 5G Lab van Orange Belgium in de Antwerpse innovatiehub The Beacon. De test gebeurde via een private slice op het full-5G SA-netwerk van de provider, in aanwezigheid van de CEO van de Orange groep: Christel Heydemann.
Betrouwbaar
en razendsnel
Met de laatste firmware-release van de Siemens SCALANCE MUM856-1 5G-router, biedt Siemens nu een oplossing. Deze router laat onder andere toe om op een CE-gecertificeerde en veilige manier Profinet-communicatie te laten verlopen over een private slice van een 5G SA-netwerk. De testopstelling gebruikt een VXLAN-tunnel tussen 2 Siemens SCALANCE MUM856-1 5G-routers. Via het ene 5G-toestel wordt een PLC-controller verbonden met een PLC IO-device dat gekoppeld is via de andere 5G-router om zo de Profinet-communicatie tot stand te brengen. De twee apparaten kapselen de Profinet-pakketten in en uit met behulp van VXLAN, en maken zo de draadloze, betrouwbare en razendsnelle Profinet-communicatie mogelijk tussen de controller en de PLC-sturingen van gekoppelde apparaten en robotten of ‘cobots’. Tijdens de test op het 5G SA-netwerk van Orange – die in ideale labo-omstandigheden plaatsvond - werd een cyclische heen en weer communicatie van 8ms gerealiseerd.
Met de laatste firmware-release van de Siemens SCALANCE MUM856-1 5G-router, biedt Siemens nu een oplossing. Deze router laat onder andere toe om op een CE-gecertificeerde en veilige manier Profinet-communicatie te laten verlopen over een private slice van een 5G SA-netwerk. De testopstelling gebruikt een VXLAN-tunnel tussen 2 Siemens SCALANCE MUM856-1 5G-routers. Via het ene 5G-toestel wordt een PLC-controller verbonden met een PLC IO-device dat gekoppeld is via de andere 5G-router om zo de Profinet-communicatie tot stand te brengen. De twee apparaten kapselen de Profinet-pakketten in en uit met behulp van VXLAN, en maken zo de draadloze, betrouwbare en razendsnelle Profinet-communicatie mogelijk tussen de controller en de PLC-sturingen van gekoppelde apparaten en robotten of ‘cobots’. Tijdens de test op het 5G SA-netwerk van Orange – die in ideale labo-omstandigheden plaatsvond - werd een cyclische heen en weer communicatie van 8ms gerealiseerd.
Draadloos
tijdperk
De oplossing slaat voor Profinet een nieuwe brug naar een draadloos tijdperk. Naast de snelheid en lage latency van 5G zal dit betekenen dat een bekabelde ethernetverbinding overbodig wordt. “Op zijn beurt zal dit leiden tot lagere onderhoudskosten, minder downtime en een langere levensduur van de apparatuur”, vertelt Geert De Coninck, Business Unit Manager Factory Automation bij Siemens. “Men ziet in de intrede van 5G in de industrie vooral veel potentieel voor de sturing en interconnectiviteit van AGV’s (automated guided vehicles), maar de technologie gaat verder dan dat. Profinet over 5G zal in de toekomst toelaten om hele productieketens te hertekenen, waar bijvoorbeeld onderdelen niet via een transportband van robot naar robot gaan, maar de robotten dankzij onderlinge communicatie zelf kunnen manoeuvreren naar volgende productiestappen om zo de efficiëntie te optimaliseren.”
De oplossing slaat voor Profinet een nieuwe brug naar een draadloos tijdperk. Naast de snelheid en lage latency van 5G zal dit betekenen dat een bekabelde ethernetverbinding overbodig wordt. “Op zijn beurt zal dit leiden tot lagere onderhoudskosten, minder downtime en een langere levensduur van de apparatuur”, vertelt Geert De Coninck, Business Unit Manager Factory Automation bij Siemens. “Men ziet in de intrede van 5G in de industrie vooral veel potentieel voor de sturing en interconnectiviteit van AGV’s (automated guided vehicles), maar de technologie gaat verder dan dat. Profinet over 5G zal in de toekomst toelaten om hele productieketens te hertekenen, waar bijvoorbeeld onderdelen niet via een transportband van robot naar robot gaan, maar de robotten dankzij onderlinge communicatie zelf kunnen manoeuvreren naar volgende productiestappen om zo de efficiëntie te optimaliseren.”
Bedrijven die vandaag een 5G SA-netwerk
tot hun beschikking hebben en gebruikmaken van het Profinet-protocol, kunnen nu
zelf proof of concepts opzetten en hun industriële communicatie opnemen in dit
netwerk. Siemens staat hen hierin bij. Zonder meer is dit een goede
voorbereiding op Release 16 van 5G-technologie, die de implementatie van 5G
binnen industriële toepassingen verder zal bestendigen.
Ecosysteem
van partners
Siemens testte de router met succes in het 5G Lab van Orange Belgium in de Antwerpse innovatiehub The Beacon. De test gebeurde via een private slice op het full-5G- stand-alone netwerk van de provider, in aanwezigheid van de CEO van de Orange groep: Christel Heydemann. “We zijn bijzonder opgetogen dat we deze test hier tot een goed einde hebben kunnen brengen”, vertelt Geert De Coninck. “Siemens hecht bijzonder veel belang aan zijn ecosysteem van verschillende partners en het verheugt ons dan ook dat we deze stap op het vlak van industriële communicatie samen met Orange kunnen zetten.”
Siemens testte de router met succes in het 5G Lab van Orange Belgium in de Antwerpse innovatiehub The Beacon. De test gebeurde via een private slice op het full-5G- stand-alone netwerk van de provider, in aanwezigheid van de CEO van de Orange groep: Christel Heydemann. “We zijn bijzonder opgetogen dat we deze test hier tot een goed einde hebben kunnen brengen”, vertelt Geert De Coninck. “Siemens hecht bijzonder veel belang aan zijn ecosysteem van verschillende partners en het verheugt ons dan ook dat we deze stap op het vlak van industriële communicatie samen met Orange kunnen zetten.”
Werner De Laet, Chief Enterprise Unit,
Innovation & Wholesale, voegt toe: “Dit is exact de bedoeling van ons 5G
Labo: bedrijven en partners uitnodigen om de mogelijkheden van een 5G
Stand-Alone netwerk te komen uittesten. We werken hier hand in hand met de
industrie om toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de
veiligheid, de productiviteit en de duurzaamheid van industriële processen. In dat kader heeft de federale overheid ook een
subsidieplan voor 5G pilootprojecten in de steigers gezet. Bedrijven die
geïnteresseerd zijn om samen met Orange zo’n pilootproject in te dienen voor
subsidie kunnen ons altijd contacteren.”
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.