Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse30 August 2018Siemens MobilityMunich
Siemens Mobility présente la nouvelle locomotive Vectron Dual Mode
« La Vectron Dual Mode allie le meilleur des deux mondes : elle est équipée d'un puissant moteur diesel mais aussi d'un système de traction électrique, et peut donc rouler de manière silencieuse et sans émissions sur les lignes équipées de caténaires, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de fuel et des coûts de maintenance. La Vectron Dual Mode constitue une alternative durable, respectueuse de l’environnement et hautement rentable aux locomotives diesel classiques », déclare Sabrina Soussan, CEO de Siemens Mobility.
Le réseau ferroviaire allemand est aujourd'hui électrifié à près de 60 % et comme la nouvelle Vectron Dual Mode de Siemens Mobility peut aussi circuler sur les tronçons sans caténaire, elle permet d’éviter les changements de locomotive. Par ailleurs, les conurbations et les grandes villes, qui disposent généralement d'un réseau électrifié, sont ainsi préservées de la pollution liée au diesel.
La Vectron Dual Mode est basée sur des composants Vectron éprouvés. D’un poids de 90 tonnes, elle est prévue pour un écartement de rails de 1 435 mm. Elle fonctionne sur une alimentation CA 15 kV et est équipée du contrôle de la marche des trains allemand PZB. Quel que soit son mode d’exploitation, la nouvelle locomotive développe une puissance de 2 000 kW à la jante. Son réservoir de diesel a une capacité de 2 500 litres. Sa vitesse de pointe est de 160 km/h.
Siemens Mobility présentera la Vectron Dual Mode sous la forme d'une maquette interactive au salon InnoTrans 2018. L’entreprise proposera une nouvelle fois ses produits et solutions dans le hall 4.2 ainsi que dans l'aire d'exposition extérieure.
En savoir plus:
Siemens Mobility est une entreprise de Siemens AG dotée d'une gestion autonome. Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l'automatisation ferroviaire et l’électrification des réseaux, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité dans le monde de rendre les infrastructures intelligentes, d'augmenter la durabilité tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience voyageur et de garantir la disponibilité. Pour l’exercice fiscal Année 2017 (clos le 30 septembre 2017), l’ancienne division Siemens Mobility a généré un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d’euros avec près de 28 400 employés dans le monde. Pour en savoir plus : www.siemens.com/mobility.