Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens livre 26 locomotives aux chemins de fer danois

« Avec cette commande, nos locomotives Vectron confirment une fois de plus leur succès. Les chemins de fer danois investissent dans un produit qui a déjà apporté la preuve de sa qualité et de sa fiabilité, et qui satisfait toutes les exigences du trafic transfrontalier », commente Sabrina Soussan, CEO de la Division Mobility de Siemens.
Les nouvelles locomotives serviront principalement au trafic régional, pour tracter les 113 voitures à double niveau de la DSB. Toutes ont une puissance maximale de 6 400 kW et atteignent une vitesse maximale de 200 km/h. Les Vectron CA sont construites pour les systèmes de tension 15 kV/16,7 Hz et 25 kV/50 Hz CA et dotées des équipements de sécurité ETCS (système européen), PZB/LZB et DK-STM.
Siemens a vendu plus de 670 Vectron à 37 clients dans 15 pays et elles ont déjà parcouru plus de 110 millions de kilomètres au total. Les locomotives Vectron sont actuellement autorisées à circuler en Bulgarie, en Allemagne, en Finlande, en Italie, en Croatie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Autriche, en Pologne, en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède, en Suisse, en République Tchèque, en Turquie et en Hongrie.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more
Reference Number: PR2019090679nl

Contact

Eva Haupenthal

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 Munich
Allemagne

+49 (89) 636-24421