Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release13 april 2018Siemens MobilityMünchen
Siemens levert 26 locomotieven voor Deense spoorwegen
“Met dit order zetten we de succesvolle koers van onze Vectron-locomotieven verder. De Deense spoorwegen investeren in een bewezen product dat garant staat voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Bovendien voldoet de Vectron aan alle eisen voor internationaal treinverkeer”, aldus Sabrina Soussan, CEO van de Siemens-divisie Mobility.
De nieuwe locomotieven zullen hoofdzakelijk op regionale pendelverbindingen ingezet worden als tractie-eenheden voor de 113 dubbeldeksrijtuigen van DSB. Alle locomotieven beschikken over een maximaal vermogen van 6.400 KW en een topsnelheid van 200 km/h. De Vectron AC-locomotieven zijn uitgerust met spanningssystemen van 15 kV / 16,7 Hz en van 25 kV / 50 Hz AC en ze zijn tevens voorzien van het Europese ETCS-beveiligingssysteem en met PZB/LZB en DK-STM.
Siemens heeft in totaal al 670 Vectron-locomotieven verkocht aan 37 klanten in 15 landen. De volledige Vectron-vloot heeft al meer dan 110 miljoen kilometer op de teller. De locomotieven zijn bovendien gecertificeerd voor spoorverkeer in Bulgarije, Duitsland, Finland, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Tsjechische Republiek, Turkije en Hongarije.
Meer informatie
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Eva Haupenthal
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Duitsland
80333 München
Duitsland
+49 (89) 636-24421