Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse25 November 2025Smart InfrastructureZoug
Siemens introduit des logiciels flexibles pour augmenter la capacité du réseau et facilite la transition vers la gestion autonome du réseau

Les
DSO continuent de faire face aux défis croissants de la congestion du réseau et
des contraintes de capacité. Parallèlement, l'électrification est considérée
comme la manière la plus réalisable d'atteindre des systèmes à énergie carbone
zéro, mais elle est freinée par une infrastructure réseau inadéquate. Une
enquête récente montre que 74 % des dirigeants de
l'énergie sont convaincus que les réseaux intelligents et les logiciels de
réseau sont des facilitateurs cruciaux de la transition énergétique. Dans les
réseaux de distribution, les technologies numériques sont particulièrement
cruciales pour obtenir des informations et une visibilité à travers le réseau
afin que les opérateurs puissent surveiller, prédire et gérer efficacement le
flux d'électricité.
« Libérer le
potentiel de flexibilité pour la planification et l'exploitation du réseau est
un véritable tournant pour les DSO qui naviguent dans la transition énergétique
», a déclaré Sabine Erlinghagen, PDG de Siemens Grid Software. « Avec Gridscale
X, les fournisseurs peuvent maximiser l'utilisation des infrastructures
existantes, faciliter l'intégration des énergies renouvelables et accélérer les
connexions aux centres de données, en résumé faire
des investissements intelligents pour atteindre un avenir énergétique plus
résilient. Il ne s'agit pas seulement de gérer le réseau actuel, mais aussi de
façonner le paysage énergétique autonome de demain. »
Gridscale X Flexibility Manager
Gridscale
X est une plateforme logicielle qui ouvre la voie à la gestion autonome du
réseau. Elle fait partie de Siemens Xcelerator, une plateforme digitale ouverte
qui permet aux clients d'accélérer leur transformation numérique plus
facilement, rapidement et à grande échelle. Le gestionnaire de flexibilité
Gridscale X permet aux opérateurs de prédire la congestion potentielle du
réseau et de gérer de manière proactive les sources d'énergie flexibles. Elle
complète les efforts traditionnels de renforcement du réseau en débloquant la
capacité existante et en augmentant la stabilité opérationnelle.
Le logiciel s'intègre aux systèmes DSO afin de surveiller en permanence
l'état du réseau et prédire la surcharge potentielle. Lorsque des contraintes
sont prédites, il identifie des options de flexibilité, disponibles via des
sources d'énergie distribuées — telles que les véhicules électriques, les pompes
à chaleur, les batteries ou la production distribuée — et soutient les
opérateurs dans la sélection et l'activation des mesures les plus efficaces via
le marché disponible ou les plateformes opératrices pour équilibrer le réseau.
Grâce à ce logiciel, les DSO peuvent augmenter l'utilisation de la capacité du
réseau jusqu'à 20 % et économiser jusqu'à 40 % sur les investissements en
réseau en tirant parti stratégiquement de la flexibilité.
Étude de cas : gestion flexible : Kärnten Netz (« KNG »)
Avec
la croissance rapide de la production distribuée, l'entreprise autrichienne KNG
se prépare actuellement à exploiter un réseau de plus en plus complexe et
dynamique. D'ici 2030, la capacité installée des installations photovoltaïques
en Carinthie (un État autrichien de 9 500 km² et 570 000 habitants) devrait
presque doubler (+1,1 GW), posant de nouveaux défis en termes de congestion et
de stabilité de la tension, notamment dans les zones rurales aux longues lignes
de distribution sensibles à des perturbations de tension. Parallèlement, la
réglementation autrichienne évolue vers un cadre de flexibilité basé sur le
marché, obligeant les DSO comme KNG à explorer de nouvelles opportunités
opérationnelles et numériques. En prévision de ce travail, KNG s'est associé à
Siemens pour développer ensemble une solution, ce qui a conduit au lancement de
Flexibility Manager.
« Nous
faisons face à un nouveau cadre réglementaire de plus en plus complexe, combiné
à d'énormes défis dans les opérations du système alors que nous passons à un
avenir énergétique plus propre », déclare Robert Schmaranz,
responsable des opérations chez KNG. « En travaillant avec Siemens, nous avons
pu relever les défis réels du réseau en nous préparant au futur cadre de
flexibilité basé sur le marché. Cette
collaboration nous a également permis d'échanger des expériences avec d'autres
DSO européens et de partager les meilleures pratiques alors que nous façonnons
ensemble la prochaine phase de mise en œuvre de la flexibilité. »
Suivez-nous sur X
Siemens Smart Infrastructure (SI) façonne le marché des infrastructures intelligentes et adaptatives d'aujourd'hui et de demain. Il s'attaque aux défis pressants de l'urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et les industries. SI fournit à ses clients une gamme complète de produits de bout en bout à partir d'une source unique - avec des produits, des systèmes, des solutions et des services depuis la production d'énergie jusqu'à la consommation. Avec un écosystème de plus en plus digitalisé, elle aide les clients à prospérer et les communautés à progresser tout en contribuant à la protection de la planète. Pour protéger ce parcours, nous favorisons une cybersécurité holistique afin de garantir des opérations sécurisées et fiables. Le siège mondial de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2024, l'entreprise comptait environ 78 500 employés dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans l'industrie, les infrastructures, la mobilité et la santé. L'objectif de l'entreprise est de créer des technologies qui transforment le quotidien, pour tous. En combinant les mondes réel et numérique, Siemens permet à ses clients d'accélérer leurs transitions numérique et durable, rendant les usines plus efficaces, les villes plus agréables à vivre et les transports plus durables. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un fournisseur de technologies médicales de premier plan qui fait figure de pionnier dans le domaine des soins de santé. Pour tout le monde. Partout. De manière durable.
Au cours de l'exercice 2024, qui s'est terminé le 30 septembre 2024, le groupe Siemens a réalisé un chiffre d'affaires de 75,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 9,0 milliards d'euros. Au 30 septembre 2024, l'entreprise comptait environ 312.000 employés dans le monde sur une base continue. De plus amples informations sont disponibles sur : www.siemens.com.