Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens fournira un système de navette automatique pour l’aéroport de Francfort

L’Airval est un système entièrement automatisé de transport de passagers qui circule sur des pneus en suivant un rail de guidage central. Il permet des performances et des fréquences élevées, et est équipé d’un système de gestion de l’énergie qui garantit une haute efficacité opérationnelle.
« Avec le consortium constitué par Siemens, Max Bögl et Keolis, nous avons choisi un fournisseur système fiable. Le nouveau système de navette sera plus confortable et plus pratique pour nos clients, et renforcera considérablement la fonction de hub de l’aéroport de Francfort », commente le Dr Stefan Schulte, Président du conseil d’administration de Fraport AG.
« Nos systèmes Val actuels sont le fruit d’une expérience de plus de 30 ans et de recherche continue. Francfort est déjà la seconde commande d’Airval que nous avons enregistrée au cours de cet exercice, après celle de l’aéroport de Bangkok. C’est un produit particulièrement fiable offrant un degré élevé de disponibilité », ajoute Sabrina Soussan, CEO de la division Mobility de Siemens.
Les navettes Airval circuleront 24 heures sur 24 et sept jours sur sept à l’aéroport de Francfort, à la cadence d’une rame toutes les deux minutes. Elles pourront transporter plus de 4 000 passagers par heure et par direction aux heures de pointe. Leur vitesse maximale sera de 80 km/h. Les rames seront équipées de portes largement dimensionnées et de couloirs spacieux facilitant la montée et la descente, et offriront un espace généreux pour les bagages. Un WLAN et des écrans d’information contribueront aussi à la sensation de confort à bord.
Des systèmes Val de Siemens circulent déjà aux aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et d’Orly à Paris ainsi qu’à l’aéroport O’Hare de Chicago. Ils sont également exploités comme des lignes de métro, par exemple dans les villes françaises de Lille, Rennes et Toulouse, ou encore à Uijeongbu, en Corée du Sud, et à Turin, en Italie.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more

Contact

Eva Haupenthal

Siemens AG

Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Allemagne

+49 (89) 636-24421