Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse27 May 2024Smart InfrastructureZoug
Siemens dévoile un « copilote » pour la gestion flexible des réseaux à basse tension avec un nouveau logiciel Gridscale X

Tandis
que la transition énergétique s'accélère, les réseaux à basse tension sont
confrontés à des défis sans précédent en raison de la croissance rapide des
ressources énergétiques distribuées et de l'électrification. Avec l'évolution
vers un réseau centré sur le prosumer avec des flux d'énergie bidirectionnels,
la numérisation est essentielle pour gérer le réseau de manière efficace,
assurer la stabilité et atteindre le net zéro.
La
nouvelle offre de Gridscale X, Gridscale X LV Management, aide les
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) à gérer le réseau, et fait le
premier pas crucial vers une gestion de la flexibilité en fournissant à la fois
des fonctions de surveillance et de commande. Les étapes continues et
automatisées de détection, d'évaluation et d'action permettent aux GRD
d'exploiter rapidement la capacité inutilisée du réseau tout en maintenant la
fiabilité. Ils peuvent ainsi réduire de 50 % la maintenance des modèles.
« Avec
Gridscale X LV Management, les GRD peuvent évoluer vers une gestion flexible et
autonome du réseau. En contrôlant et en visualisant activement le réseau à
basse tension, ils peuvent réduire les pannes jusqu'à 30 %, stabiliser le
réseau, protéger les actifs et accélérer la numérisation du réseau », a
déclaré Sabine Erlinghagen, CEO de Siemens Grid Software.
Gridscale
X LV Management inclut des fonctions avancées de développement de modèles de
réseau. Cela permet aux utilisateurs de créer et de maintenir facilement un
modèle de réseau validé et cohérent, première étape vers la création d'un
jumeau numérique du réseau, ce qui réduit considérablement la complexité et
décloisonne les silos de données. Le logiciel fournit également un agent
intelligent - ou « copilote » - qui guide les opérateurs dans l'évaluation et
la résolution des problèmes. Enfin, il offre aux opérateurs des fonctions de
stabilisation du réseau qui leur permettent de faire face à la congestion du
réseau et de résoudre plus facilement et plus rapidement les interruptions,
qu'elles soient planifiées ou non. Il permet aux GRD d'exploiter le réseau au
plus près de ses limites et d'activer la flexibilité du réseau au niveau de la
basse tension en tirant parti des systèmes traditionnels du réseau.
Gridscale
X LV Management fait partie de Siemens Xcelerator, une plateforme commerciale
numérique ouverte qui permet aux clients d'accélérer leur transformation
numérique plus facilement, plus rapidement et à plus grande échelle.
L'interface conviviale et l'architecture adaptable du logiciel facilitent son
déploiement et son développement, ce qui permet aux GRD de numériser leurs
réseaux à basse tension rapidement et efficacement. Comme tous les produits
Gridscale X, LV Management fournit des interfaces ouvertes et peut donc être
intégré de manière transparente dans les environnements de système existante.
Doté d'une architecture cloud de pointe et disponible sous forme de SaaS
(Software as a Service), il peut être déployé en 12 semaines.
Suivez-nous sur X
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2022, SI employait quelque 72 700 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.