Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse18 November 2022Siemens AGNuremberg
Siemens au salon SPS22 : des solutions digitales pour un développement plus durable

Siemens au salon SPS22 : des solutions digitales pour un développement plus durable
En juin dernier, Siemens a lancé la nouvelle plateforme digitale
commerciale ouverte
Siemens Xcelerator dans le but de rendre la
transformation digitale des entreprises plus facile, plus rapide et plus
évolutive. Siemens Xcelerator s’articule autour de trois piliers :
- Le portefeuille : un portefeuille modulaire de matériels et de logiciels compatibles avec l'IoT, basé sur des interfaces de programmation d'applications standard, qui facilite l'intégration des technologies de l'information (IT) et des technologies d’exploitation (OT).
- L’écosystème : un écosystème de partenaires en pleine expansion.
- La place de marché : des interactions et des transactions entre clients, partenaires et développeurs.
Outre le portefeuille d’envergure de Siemens Xcelerator, Siemens
présentera son écosystème de partenaires en pleine croissance. Avec blue automation GmbH, Digital
Industries World e.V., Mytra, Wireless Consulting et Zscaler, l'écosystème de
partenaires de Siemens illustre comment la collaboration au-delà des frontières
de l'entreprise et du secteur génère de la valeur pour le client.
Faire progresser l'intégration de l’IT et de l’OT avec Siemens Industrial IoT
La convergence de l'IT et de l’OT est un
autre thème central du stand de Siemens, qui présentera notamment les offres
interconnectées que sont Industrial Edge, MindSphere et Mendix. Celles-ci
rassemblent les capacités IoT, des capteurs jusqu’à la périphérie et au cloud,
avec des capacités low-code intégrées et une large gamme d'applications prêtes
à l'emploi. Elles permettent aux clients comme aux partenaires d'entamer leur
transformation digitale, quelle que soit la taille ou la maturité digitale de
leur entreprise.
« Avec Totally Integrated Automation,
nous avons commencé il y a 25 ans à intégrer le monde de l’OT et à
l'ouvrir aux applications IT. Siemens Xcelerator accélère encore l'intégration
IT/OT, ce qui en fait la prochaine grande vision de la transformation
industrielle. Nous rapprochons les technologies IT et OT avec plus de fluidité
que n’importe quelle autre entreprise, ce qui rend les processus industriels
simples, ouverts, flexibles et durables », déclare Rainer Brehm, CEO de
Factory Automation. « C'est exactement ce dont nous faisons la
démonstration lors du salon SPS, avec des innovations issues de l'ensemble de
notre portefeuille de produits. »
Siemens optimise en permanence ses solutions
Industrial Edge et favorise l'intégration de l’IT et de l’OT avec son nouveau système
Industrial Edge Management System V2.0. Celui-ci est disponible pour le système
open-source Kubernetes, qui est largement utilisé dans l’IT pour gérer les
applications de conteneur. Siemens répond ainsi à l’augmentation des utilisateurs
de l’IT dans la production industrielle. Il est désormais plus facile
d'intégrer Industrial Edge dans les clusters Kubernetes existants et de gérer
efficacement l'automatisation de l'atelier. La puissance de calcul pouvant être
attribuée de manière flexible au sein d'un ou plusieurs clusters Kubernetes,
les entreprises économisent des ressources IT et donc de l'énergie et des
coûts.
Parmi les autres innovations, citons la
gestion des licences avec Industrial Edge Hub et un nouveau dispositif entièrement
virtuel (Industrial Edge Virtual Device, IEVD) ainsi que les nouveaux appareils
Simatic IPC Edge.
Points forts de TIA Portal V18
Avec la dernière version de TIA Portal, les
utilisateurs peuvent créer, gérer et déployer conjointement des bibliothèques
globales dans toute l'entreprise grâce à des fonctionnalités d'ingénierie multiutilisateurs
étendues. L'approche orientée IT de SIMATIC AX est encore une autre innovation.
Bien que TIA Portal soit un outil classique de niveau OT, les utilisateurs IT
peuvent désormais programmer des fonctionnalités d'ingénierie dans Visual
Studio Code. Ils disposent ainsi de mécanismes tels que le versioning Git, les
tests unitaires ou l'orientation objet. Les bibliothèques créées en texte
structuré peuvent ensuite être intégrées de façon fluide dans TIA Portal. SIMATIC
AX étant également basé dans le cloud, il peut être téléchargé et mis à jour
rapidement et facilement à tout moment et en tout lieu.
En outre, les mises à jour matérielles
prennent de plus en plus en charge la combinaison de l’IT et de
l'automatisation : la classe d'API de performances moyennes bénéficie
elle-aussi d'une plus grande mémoire et de meilleures performances dans le
domaine de la communication industrielle. Les données peuvent ainsi être
échangées et utilisées plus efficacement. Par ailleurs, la version 18 de TIA
Portal permet une ingénierie de cinématique avancée (5D/6D) et la fiabilité de
la production automatisée est protégée par la redondance R1.
Siemens présente une nouvelle fonctionnalité
de l'application Analyze MyDrives Edge qui garantit la transparence de la
consommation énergétique de l'ensemble du système d'entraînement. Cette
fonctionnalité de l'application, basée sur l'IA, calcule toutes les données
sans avoir besoin d'utiliser des capteurs supplémentaires ou des appareils de
mesure spéciaux. L'application indique l'efficacité de l'entraînement, la
consommation d'énergie, les coûts d'exploitation et l'empreinte CO2.
Les réglages de l'entraînement peuvent ainsi être optimisés pour mieux répondre
aux besoins des clients.
La deuxième innovation concerne le matériel.
Siemens présente sur le marché un nouveau convertisseur continu-continu
compact, juste à temps pour le salon SPS. Disponible dès à présent, le Sinamics
DCP 250kW de Siemens propose des tensions de sortie allant jusqu'à
1 200 V. Ce nouvel appareil répond aux exigences accrues de
l'industrie automobile et constitue une base optimale pour la réalisation de
bancs d'essai pour les véhicules électriques. Les contrôleurs CC offrent des
avantages supplémentaires pour une utilisation efficace de l'énergie : dans
le réseau du système, l'absorption de la charge du réseau peut être lissée en
utilisant des appareils de stockage d'énergie tels que des batteries. Les pics
de charge sont ainsi supprimés. De plus, l'énergie de freinage peut être mise à
disposition dans le système à courant continu. Avec une conception de système
appropriée, les convertisseurs CC nécessitent moins d'étapes de conversion.
Avec la version 4.0, Simatic PCS neo est
désormais prêt à faire face aux capacités de production et aux projets à grande
échelle allant jusqu'à 64 000 objets de processus et
56 contrôleurs, ce qui le rend adapté aux installations industrielles de
toutes tailles.
Avec le système d'automatisation Simatic
S7-4100, Siemens présente sa nouvelle génération de contrôleurs pour
l'industrie des procédés. La première version sera disponible exclusivement
pour Simatic PCS neo. Par rapport au modèle actuel, qui restera disponible sur
le long terme, le nouveau contrôleur est 30 % plus petit et permet donc de
gagner de la place dans l'armoire électrique. En outre, le Simatic S7-4100
offre des options de communication étendues avec jusqu'à six interfaces
Profinet ou Profibus. L'utilisation des derniers chipsets Siemens permet de
réduire la consommation d'énergie de ces contrôleurs jusqu'à 50 %.
Parallèlement au Simatic PCS neo V4.0,
Siemens présente la passerelle de communication Simatic CN 4100
entièrement intégrée, qui permet un échange de données de processus simple et
sécurisé avec Simatic PCS neo. Les protocoles pris en charge comprennent Modbus
TCP et OPC UA. D'autres protocoles sont également prévus.
Siemens a également renouvelé les
commutateurs Industrial Ethernet de sa série Scalance XC-/XR-300 et les a dotés
de fonctions supplémentaires pour les réseaux industriels nouvelle génération.
Les commutateurs des nouvelles séries Scalance XC-/XCM-300 et Scalance
XR-/XRM-300 ont une densité de ports élevée, ce qui permet de connecter de
nombreux appareils au sein de grandes infrastructures réseau. Grâce à leurs
ports à large bande passante (jusqu'à 10 Gbit/s), les nouveaux modèles
permettent d’utiliser diverses applications de réseau OT pour les données, la
voix, la vidéo et Profinet. Avec les commutateurs Industrial Ethernet, les
réseaux OT sont facilement connectés à l'IT et permettent ainsi une production
plus flexible.
Prototype d'une infrastructure 5G locale
Lors du SPS, Siemens présentera également le
prototype d'une infrastructure 5G privée et locale que les entreprises peuvent
utiliser pour construire leur propre réseau 5G. Le réseau 5G privé peut alors
être utilisé pour connecter des appareils de périphérie, des tablettes
industrielles ou des robots mobiles (AGV) dans les usines et utiliser des
solutions de réalité augmentée sans interférence. Le lancement du produit est
prévu pour l'année prochaine.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique centrée sur l'industrie, les infrastructures, les transports et les soins de santé. Installations de production plus économes en ressources, chaînes d'approvisionnement résilientes, bâtiments et réseaux électriques plus intelligents, moyens de transport plus propres et plus confortables, soins de santé de pointe : Siemens crée des technologies qui ont du sens et qui procurent une réelle valeur ajoutée à ses clients. En fusionnant les mondes réel et digital, l’entreprise leur permet de transformer leurs secteurs et marchés, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans l’entreprise cotée en bourse Siemens Healthineers, chef de file des technologies médicales qui façonne activement la santé de demain, ainsi qu’une participation minoritaire dans Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d’électricité.
Au cours de l’exercice fiscal 2021 (clôturé le 30 septembre 2021), le groupe Siemens a généré un chiffre d’affaires de 62,3 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,7 milliards d’euros. Au 30 septembre 2021, le groupe employait quelque 303 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Contact
Patrick Lunz
Head of Media Relations, Siemens Digital Industries
+49 162 2638785