Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse04 February 2019Siemens saHuizingen
Nouvelle unité d'alimentation adaptée pour un large éventail d'applications
Les bornes de raccordement à verrouillage (« push-in ») et leur étiquetage sans ambiguïté garantissent la rapidité et la sécurité du câblage. Les unités d'alimentation à partir de 10 A informent les utilisateurs sur les conditions et l'état de fonctionnement de l'appareil. Le moniteur de diagnostics indique au moyen de voyants LED si la tension de sortie est correcte, quel est le niveau de la charge et si la fin de la durée de vie utile est proche. De plus, grâce à l'interface de diagnostics, les utilisateurs reçoivent des informations sur les valeurs de tension et de courant, les conditions de température et le nombre de sous-tensions et de surtensions à la sortie. Une seule entrée logique d'un contrôleur (PLC) est nécessaire pour les diagnostics. Des blocs fonctionnels gratuits pour les contrôleurs Simatic S7-1200 et S7-1500 évaluent le code série et des images de supervision facilitent la visualisation dans WinCC. Le suivi d'état exhaustif permet aux utilisateurs de réagir rapidement en cas de conditions critiques et de sécuriser davantage l'alimentation du circuit de commande.
Les unités d'alimentation monophasée sont disponibles dans différentes classes de puissance avec des intensités de courant de sortie nominales allant de 1,3 à 20 A. Les variantes à partir de 3,7 A offrent également des réserves de puissance (« extra-power ») qui sont susceptibles d'assurer l'alimentation électrique pendant 5 secondes, même en cas de surcharge de 50 %, par exemple lors des procédures de mise en route. Le fonctionnement à courant constant limite l'intensité de courant en cas de surcharges élevées et maintient la tension de sortie le plus longtemps possible. De cette manière, mêmes les courts-circuits les plus brefs peuvent être détectés. Les unités à haute résistance assurent en permanence une intensité de courant de sortie supérieure de 20 % à l'intensité nominale, même à des températures ambiantes pouvant atteindre 45 °C.
La famille de produits Sitop PSU6200 est la nouvelle référence en matière d'alimentation électrique, qui convient également pour les clients ayant des exigences techniques rigoureuses. Par exemple, les unités sont déjà conformes à la norme relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), qui n'aura force exécutoire qu'à partir de 2020 pour les sorties CC. Les utilisateurs peuvent étendre la fonctionnalité des unités d'alimentation avec des modules complémentaires (modules d'extension Sitop) – par exemple avec des modules de redondance et de sélectivité – afin d'en renforcer encore la fiabilité Il est également possible d'étendre la fonctionnalité des unités pour former une unité d'alimentation permanente (DC UPS).
En savoir plus:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Stéphanie Legay
Siemens sa
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
Belgique
1654 Beersel (Huizingen)
Belgique
+32 25363042