Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04 februari 2019Siemens nvHuizingen
Nieuwe voeding voor grote verscheidenheid aan toepassingen
De aansluitklemmen met Push-in-technologie en hun duidelijke labeling maken een snelle en veilige bedrading mogelijk. De voedingen vanaf 10 ampère informeren de gebruiker over apparaat- en bedrijfsstatus. De diagnosemonitor geeft door middel van LED's aan of de uitgangsspanning juist is, hoe hoog de belasting is en of het einde van de levenscyclus nadert. Bovendien krijgen gebruikers, via de diagnose-interface, informatie over spannings- en stroomwaarden, temperatuurstatus en het aantal onder- en overspanningen aan de uitgang. Er is slechts één digitale ingang van een controller (PLC) nodig voor de diagnose. Gratis functieblokken voor Simatic S7-1200 en S7-1500 beoordelen de seriële code en de faceplates vereenvoudigen de weergave in WinCC. Dankzij de uitgebreide toestandsbewaking kunnen gebruikers snel op kritieke omstandigheden reageren en zo de stroomvoorziening van de besturingskring nog betrouwbaarder te maken.
De eenfasige voedingen zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen met nominale uitgangsstromen van 1,3 tot 20 A. De varianten vanaf 3,7 A beschikken ook over vermogensreserves ("Extra-power") die de stroomvoorziening - zelfs bij 50 procent overbelasting - tot 5 seconden verzekeren, bijvoorbeeld tijdens inschakelprocedures. Het constante stroomgedrag beperkt de stroom bij hogere overbelastingen en handhaaft de uitgangsspanning zo lang mogelijk. Hierdoor kunnen zelfs korte kortsluitingen worden opgevangen. De robuuste apparaten leveren zelfs bij omgevingstemperaturen tot 45° Celsius continu 20 procent meer dan hun nominale stroom.
De betrouwbare Sitop PSU6200-productreeks is de nieuwe standaardvoeding die ook geschikt is voor klanten met hoge technische eisen. Zo voldoen de apparaten vandaag al aan de EMC-norm die slechts vanaf 2020 voor DC-uitgangen bindend wordt. Gebruikers kunnen de voedingen uitbreiden met extra modules (Sitop Add-on-modules) - bijvoorbeeld met redundantie- en selectiviteitsmodules - om de betrouwbaarheid verder te verhogen. De apparaten kunnen ook worden uitgebreid om een ononderbreekbare gelijkstroomvoeding (DC UPS) te vormen.
Meer info
Siemens is aanwezig op Indumation van 6 tot 8 februari 2019 in Kortrijk in Hal 6, stand nr. 10. Meer info op www.siemens.be/indumation
Siemens is aanwezig op Indumation van 6 tot 8 februari 2019 in Kortrijk in Hal 6, stand nr. 10. Meer info op www.siemens.be/indumation
Meer informatie
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Stéphanie Legay
Siemens nv
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
België
1654 Beersel (Huizingen)
België
+32 25363042