Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04 februari 2019Siemens nvHuizingen
Nieuwe generatie softstarters voor eenvoudige tot veeleisende aandrijfvereisten
De nieuwe, geharmoniseerde generatie van Sirius 3RW5-softstarters biedt de juiste hardware voor alle vereisten, ook voor specifieke uitbreidingen op maat, zoals bedieningspanelen met of zonder display (MMI's) en communicatie via Profinet/Profibus of Modbus. Dankzij tal van certificaten en goedkeuringen, zoals IEC, UL en CSA, zijn de apparaten geschikt voor wereldwijd gebruik. Beproefde combinaties voor de volledige motorvoeding vergroten de waaier van mogelijke toepassingen. De compacte behuizing, die in 2018 met de IF Design Award bekroond werd, en de gecoate printplaten dragen bij tot ruimtebesparende en robuuste bedieningspanelen.
Dankzij specifieke functies kunnen de nieuwe Sirius 3RW5-softstarters in een groot aantal toepassingen worden gebruikt, gaande van pomp-, ventilatie- en compressiesystemen tot oplossingen voor beweging en verwerking. Hiernaast zijn ze ook uitgerust met bijzondere functies zoals starttijdbewaking, automatische parameterinstelling afhankelijk van de motorinschakeling, pompuitschakeling om drukpieken in leidingsystemen tegen te gaan, en toestandsbewaking met waarschuwings- en alarmlimieten. Ze zijn tevens ontworpen om bestand te zijn tegen schommelingen in de netspanning.
De nieuwe generatie Sirius 3RW5-softstarters is uitgerust met moderne, hybride schakeltechnologie voor efficiënte schakelprestaties en energiebesparing. Hierdoor kan met lage slijtage worden geschakeld, de levenscyclus van de apparaten worden verlengd en de mechanische bescherming van de aandrijftrein worden gerealiseerd. Door het progressief opstarten worden stroompieken in het voedingssysteem vermeden. Alles bij elkaar verhoogt het gebruik van de nieuwe Sirius 3RW5-apparaten de betrouwbaarheid van de toepassing en de rendabiliteit van het systeem.
Een bijkomend voordeel bij het gebruik van de nieuwe generatie 3RW5-softstarters is de mogelijke gegevensuitwisseling met CAx-tools zoals Eplan. Hiernaast helpt de Simulation Tool for Soft Starters (STS) de gebruiker bij het maken van een eenvoudige productselectie. De nieuwe 3RW5-softstarters kunnen eenvoudig en gestandaardiseerd worden geconfigureerd en in bedrijf gesteld in TIA Portal met behulp van de Soft Starter ES-engineeringsoftware. Ze worden gewoon met het automatiseringssysteem verbonden door middel van een van de vele communicatieopties.
Achtergrondinformatie:
Softstarters beperken de aanloopstroom en het aanloopkoppel van aandrijvingen en elektromotoren. Op deze manier kunnen mechanische belastingen en netspanningsdalingen worden verminderd. Hierbij wordt de motorspanning eerst verlaagd door middel van faseregeling en dan binnen een specifieke graduele verhogingstijd van een instelbare aanloopspanning tot op de gewenste netspanning verhoogd. De motor wordt aangepast aan de belastingkarakteristiek van de aangedreven machine door middel van een traploze regeling van de voedingsspanning. Progressief starten en stoppen vermindert de belasting op de aangesloten apparatuur en ondersteunt een gestroomlijnde productie. Mechanische componenten worden progressief versneld, wat een positieve invloed op de bedrijfskarakteristieken heeft en de levenscyclus verlengt.
Softstarters beperken de aanloopstroom en het aanloopkoppel van aandrijvingen en elektromotoren. Op deze manier kunnen mechanische belastingen en netspanningsdalingen worden verminderd. Hierbij wordt de motorspanning eerst verlaagd door middel van faseregeling en dan binnen een specifieke graduele verhogingstijd van een instelbare aanloopspanning tot op de gewenste netspanning verhoogd. De motor wordt aangepast aan de belastingkarakteristiek van de aangedreven machine door middel van een traploze regeling van de voedingsspanning. Progressief starten en stoppen vermindert de belasting op de aangesloten apparatuur en ondersteunt een gestroomlijnde productie. Mechanische componenten worden progressief versneld, wat een positieve invloed op de bedrijfskarakteristieken heeft en de levenscyclus verlengt.
Met zijn Sirius 3RW5-reeks lanceert Siemens een nieuwe generatie van softstarters voor eenvoudige tot veeleisende aandrijfvereisten. Deze uitgebreide apparaatreeks voor het progressief opstarten van driefasige asynchrone motoren van 5,5 tot 1.200 kW verzekert efficiënte en toekomstgerichte machineconcepten die makkelijk en rendabel worden geïmplementeerd.
Meer info
Siemens is aanwezig op Indumation van 6 tot 8 februari 2019 in Kortrijk Xpo in Hal 6, stand nr. 10. Bezoek onze website www.siemens.be/indumation voor meer informatie.
Siemens is aanwezig op Indumation van 6 tot 8 februari 2019 in Kortrijk Xpo in Hal 6, stand nr. 10. Bezoek onze website www.siemens.be/indumation voor meer informatie.
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Stéphanie Legay
Siemens nv
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
België
1654 Beersel (Huizingen)
België
+32 25363042