Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse17 April 2019Digital IndustriesNuremberg
Nouveau motoréducteur à réluctance Simogear : compact, solide et économe en énergie

Les travaux de maintenance et de réparation sont plus simples grâce au design modulaire du système. Le moteur présente un haut rendement, ne chauffe presque pas et fonctionne donc en toute sécurité grâce à son excellent comportement thermique et à sa capacité de surcharge même à plein régime, comme indiqué ci-dessus. Le fonctionnement optimal du moteur est assuré par l’interaction du moteur à réluctance, du motoréducteur et du convertisseur, en parfaite harmonie, pour un fonctionnement économique et une rentabilité optimale de l’ensemble du système.
Plus d'informations:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 71 000 personnes à travers le monde.
Contact
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Allemagne
90475 Nuremberg
Allemagne
+49 (9131) 17-35398