Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht17 april 2019Digital IndustriesNürnberg
Nieuwe Simogear reluctantie-motorreductoren - compact, robuust en energiezuinig

Onderhouds- en herstellingswerken verlopen eenvoudig dankzij het modulaire ontwerp van het systeem. De motor is zeer energie-efficiënt, wordt nauwelijks warm en draait bijgevolg veilig dankzij zijn uitmuntend thermisch gedrag en de reeds vermelde overbelastingscapaciteit ook bij hoge snelheden. De optimale functionaliteit van het aandrijfsysteem wordt verzekerd door de interactie tussen de reluctantiemotor, de overbrenging en de omvormer, die precies op elkaar afgestemd zijn. Het resultaat: economische werking en efficiënte prestaties van het volledige aandrijfsysteem.
Meer informatie
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en voor de toekomst. SI focust op de urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid End-to-End portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en onze gemeenschappen om vooruitgang te boeken en duurzame ontwikkeling te omarmen en draagt zo bij tot de vrijwaring van onze planeet. SI creëert zorgzame omgevingen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn internationale hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd zo’n 71.000 medewerkers in dienst.
Contact
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Duitsland
90475 Nuremberg
Duitsland
+49 (9131) 17-35398