Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse16 September 2019Digital IndustriesNürnberg
Les nouveaux services digitaux dopent la productivité et la disponibilité des machines-outils

Op de EMO 2019-vakbeurs in Hannover presenteert Siemens zijn laatste nieuwe digitale diensten om de productiviteit en beschikbaarheid van werktuigmachines te verhogen.
Siemens complète son offre avec des services de connectivité pour les équipements à maturité (« Brownfield Connectivity Services ») : à l’aide d'une passerelle, les utilisateurs peuvent ainsi relier des CNC Sinumerik, mais également des contrôleurs et des solutions d'automatisation d’autres fournisseurs, à des réseaux de niveau supérieur.
Les « Digital Transformation Awareness & Digitalisation Consulting for Machine Tools » et les « Brownfield Connectivity Services » font partie des « Digital Motion Control Services », qui ont pour vocation d'aider les clients de Siemens dans leur transition digitale.
Dans le cadre du « Digitalisation Consulting for Machine Tools », Siemens travaille en collaboration avec le client afin d’identifier les potentiels d’optimisation. Le « Digitalization Check as a Service » lui permet de vérifier si une digitalisation des machines est possible, puis d’élaborer un plan de mise en œuvre concret. Dès lors que les critères de la préparation digitale (« Digital Preparation ») sont satisfaits, la solution de digitalisation peut être implémentée (« Implementation »). Des analyses de données et de processus (« Data and Process Analysis ») sont ensuite réalisées afin de déterminer les mesures qui permettront d’améliorer les processus de production de manière ciblée à la phase d'optimisation (« Optimization »). Le service de « Maintenance » qui complète le portefeuille garantit quant à lui un haut niveau de disponibilité des machines et systèmes. Le nouveau « Digital Transformation Consulting CNC » comme introduction à la transformation digitale requiert environ une semaine, préparation et post-traitement compris, le volet central étant les trois jours de consultation intensive dans les locaux du client. Pendant ce temps, les spécialistes de Siemens analysent la situation actuelle du client en termes d’environnement de production. Ils développent ensuite une stratégie de digitalisation et recommandent des actions concrètes en vue d'optimiser la production.
Grâce aux « Brownfield Connectivity Services », il est possible de relier les contrôleurs d’autres fournisseurs et les systèmes plus anciens avec les réseaux de niveau hiérarchique supérieur. Les spécialistes de Siemens définissent, en concertation avec le client, l’architecture système qui répond le mieux à ses exigences. La passerelle nécessaire est alors installée sur un PC industriel tandis que le client requis pour les contrôleurs Sinumerik est installé sur la machine. La sauvegarde des données en amont et en aval de l’installation est facultative. Les clients peuvent signer un contrat de « Connectivity Maintenance » afin de garantir l’actualisation continue de la connexion au moyen de correctifs et de service packs. En recourant à ces services, le client bénéficie d'une meilleure transparence au sein de la production, de la mise en réseau complète de toutes les machines de production existantes et de la transmission en parallèle de données vers différents systèmes cibles.
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 75 000 personnes dans le monde.
Contact
David Petry
Digital Industries
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
Allemagne
91052 Erlangen
Allemagne
+49 (9131) 17-35398