Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse02 October 2019Digital IndustriesNuremberg
Le système de visualisation basé sur le Web établit de nouvelles normes de contrôle et de surveillance des opérateurs industriels

A l’occasion du salon « SPS – Smart Production Solutions 2019 », Siemens présentera un système complet, d’une conception entièrement nouvelle, pour le contrôle et la surveillance des opérateurs du secteur industriel. Ce système de visualisation basé sur le Web comprend initialement le logiciel de visualisation Simatic WinCC Unified et les panneaux IHM de nouvelle génération Simatic IHM Unified Comfort.
JPG DownloadLe runtime du logiciel de visualisation Simatic WinCC Unified nouvellement développé dans le TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) s’appuie sur des technologies Web telles que HTML5, SVG et JavaScript. Hautement évolutive, la nouvelle plateforme offre des solutions de bout en bout, allant des applications machine au système SCADA.
En concevant ce système, Siemens a privilégié l’ouverture globale. Pour ce faire, des interfaces de programmation ouvertes telles que TIA Portal Openness ont été implémentées, qui offrent une ingénierie automatisée, d’un côté, et des échanges de données grandement simplifiés pendant le fonctionnement, de l’autre. L'utilisateur dispose pour cela d'un kit de développement ouvert (ODK) et d'une interface OpenPipe, auxquels s’ajoute la possibilité d'intégrer d'autres applications à l'interface utilisateur de WinCC Unified.
L'ingénierie est systématiquement intégrée dans le TIA Portal, cadre de développement offrant des langages de programmation modernes et un flux de données transparent. Une fois créés, les composants sont réutilisables sur toutes les plates-formes, que ce soit sur le panneau de commande ou le PC, ou bien en tant qu’applications dans l'environnement Cloud and Edge. Le Runtime de WinCC Unified est accessible depuis tout navigateur Internet moderne, sans l’installation de plug-ins séparés. Dans sa première version, WinCC Unified est disponible pour les solutions sur panneaux ou PC. Son utilisation dans les environnements Edge et Cloud sera également possible à un stade ultérieur.
L'ingénierie est systématiquement intégrée dans le TIA Portal, cadre de développement offrant des langages de programmation modernes et un flux de données transparent. Une fois créés, les composants sont réutilisables sur toutes les plates-formes, que ce soit sur le panneau de commande ou le PC, ou bien en tant qu’applications dans l'environnement Cloud and Edge. Le Runtime de WinCC Unified est accessible depuis tout navigateur Internet moderne, sans l’installation de plug-ins séparés. Dans sa première version, WinCC Unified est disponible pour les solutions sur panneaux ou PC. Son utilisation dans les environnements Edge et Cloud sera également possible à un stade ultérieur.
Outre le système Simatic WinCC Unified, Siemens présentera lors du « SPS 2019 » sa nouvelle génération d’appareils IHM haut de gamme : les panneaux Simatic IHM Unified Comfort, proposés dans des tailles de 7 à 22 pouces et pourvus d’une façade en verre à technologie capacitive Multi Touch, procurent aux utilisateurs en environnement industriel un niveau de convivialité comparable à celui d’un smartphone ou d’une tablette. La haute brillance des couleurs et la qualité des contrastes optimisent la lisibilité et l'opérabilité. Tirant parti de la technologie Simatic WinCC Unified, la visualisation sur ces appareils ouvre des possibilités inédites nombreuses telles que les graphiques vectoriels évolutifs et dynamiques (Dynamic SVG), les contrôles d’interface étendus (ou « collaboration ») et un mécanisme pratique pour l'échange de données entre les stations WinCC Unified.Les possibilités d'extension fonctionnelle par le biais d'applications représentent un changement de paradigme dans le portefeuille de produits SIMATIC IHM. Jusqu’ici, les panneaux IHM étaient exclusivement réservés à l’emploi du logiciel de visualisation mais grâce à la fonctionnalité Edge intégrée, les utilisateurs peuvent désormais utiliser simultanément d'autres applications sur leurs appareils Siemens.
Pour de plus amples informations sur le système Simatic WinCC Unified www.siemens.com/simatic-wincc-unified
Pour d’autres informations sur Siemens au salon « SPS IPC Drives 2019 », rendez-vous sur
www.siemens.com/sps-ipc-drives
et www.siemens.com/press/sps2019
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Andreas Friedrich
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
90475 Nuremberg
+49 (1522) 2103967