Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Grâce à Siemens, la production industrielle franchit une nouvelle étape 

Grâce aux technologies Cloud et Edge, les procédés de fabrication peuvent être digitalisés, rendant les opérations plus flexibles et plus efficaces. Avec Siemens Industrial Edge, une plateforme logicielle ouverte qui permet de créer des solutions IIoT au niveau de la machine, il est possible d’introduire davantage d’applications plus rapidement dans l’atelier, augmentant encore la productivité des machines et des usines, tout en réduisant les coûts de mise en œuvre et d’exploitation. Siemens lance actuellement l’Industrial Edge Management System, une infrastructure évolutive centrale pour la gestion des applications et des appareils Edge connectés dans toute l’entreprise. Associée aux produits matériels et logiciels existants, cette plateforme ouverte Industrial Edge V1.0 procure aux utilisateurs une solution transparente et prête à l’emploi. Le portefeuille Industrial Edge s’est aussi enrichi de nouveaux matériels. Le PC industriel Simatic IPC227G, doté de la technologie de processeur la plus récente, est proposé sous forme de Nanobox ou panel PC. Grâce à ses excellentes performances et à ses nombreuses interfaces, c’est la plateforme idéale pour les applications Industrial Edge et d’intelligence artificielle (IA). Dans le domaine des techniques d’entraînement, Siemens a élargi son application MindSphere Analyze MyDrives pour inclure une version Edge.
Il s’agit de la première application Edge pour les techniques d’entraînement lancée sur le marché. Elle montre comment l’Edge et le Cloud computing peuvent être interconnectés intelligemment. En ce qui concerne les services prédictifs pour les systèmes d’entraînement (Predictive Services for Drive Systems), l’application d’entretien basée sur MindSphere a bénéficié d’une mise à jour intelligente. Dans la dernière version, l’application Predictive Service Assistance s’appuie sur un algorithme d’intelligence artificielle. L’application assiste les clients qui veulent augmenter la disponibilité des actifs surveillés et améliorer l’efficacité de l’entretien. Le Sinamics G115D est un nouveau système d’entraînement décentralisé, spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes de convoyage horizontal. Le Sinamics G115D est un système d’entraînement complet, qui comprend le moteur, le variateur de fréquence et les réducteurs dans un seul et même module. 

Siemens présente des solutions flexibles pour faire face à l’évolution rapide des besoins et des conditions du marché, et offre aux personnes intéressées une occasion de se joindre au dialogue pour approfondir leurs connaissances et découvrir d’autres éléments phares en 3D dans un showroom virtuel.

Les changements fréquents de versions de produit et des conditions extérieures exigent une plus grande flexibilité des machines. De plus, l’utilisation de systèmes de manutention et d’assemblage requiert également un degré d’automatisation plus élevé. Cela passe par l’intégration de la robotique dans les machines de production. Avec Simatic Robot Library pour l’intégrateur de robots Simatic Robot Integrator, Siemens présente une nouvelle bibliothèque de robots universelle pour TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal). À l’avenir, les utilisateurs pourront programmer la plupart des robots disponibles sur le marché dans TIA Portal à l’aide de Simatic Robot Library, quel que soit le fabricant, et appliquer des concepts de commande standard basés sur Simatic Robot Integrator et l’IHM Simatic. Grâce à l’environnement standard de TIA Portal, les utilisateurs réalisent un gain de temps pouvant atteindre 30 % lors de la conception de nouveaux systèmes complets, ce qui réduit les délais de commercialisation.
Siemens présente des produits Cloud Connect novateurs, qui offrent l’accès continu aux données via l’ensemble des interfaces et des normes pour servir de base aux applications IIoT actuelles et futures. Le système de contrôle de procédés entièrement basé sur le Web Simatic PCS neo fournit en permanence aux clients une connexion sécurisée à Internet et un accès direct du système à chaque appareil. Siemens souligne aussi les avantages du portefeuille Power-over-Ethernet en tant qu’élément-clé de la digitalisation dans les entreprises modernes. Il existe une demande croissante de composants pouvant être installés et commandés rapidement et sans câblage complexe sur les sites souhaités. Tous les nouveaux commutateurs PoE sont conformes à la dernière norme IEEE 802.3bt. Avec Module Type Package (MTP), Siemens présente une solution destinée aux exploitants d’usine qui veulent augmenter leur production de manière rapide et flexible ou passer à un nouveau produit.
In de divisie Siemens Digital Enterprise Services introduceert het bedrijf een nieuwe reeks diensten. Digital Factory Optimization simuleert en optimaliseert productie- en logistieke omgevingen door middel van kunstmatige intelligentie. Virtual Commissioning Services maken het gemakkelijker om aan de slag te gaan met virtuele inbedrijfstelling. Daarbij structureren, implementeren en onderhouden Siemens-experts de digital twins van productielijnen, machines en installaties. Bovendien kunnen gebruikers via de nieuwe Connectivity Services het productienetwerk uit elk type gegevensbron verbinden met elk type informatiesysteem op een hoger niveau, of het nu Edge, SCADA, MES, ERP of de cloud is. Nieuwe Remote Collaboration Services maken snelle en uitgebreide engineering mogelijk, evenals foutendiagnose en probleemoplossing op afstand.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Read more

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Active dans toutes les régions du globe, l’entreprise opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et des systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. Siemens fait converger le monde digital et le monde physique, au bénéfice de ses clients et de la société. À travers Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité Intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Le groupe compte également parmi les premiers fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux grâce à sa participation majoritaire dans l’entreprise cotée en Bourse Siemens Healthineers. Siemens détient en outre une participation minoritaire dans la société Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d’électricité, introduite en Bourse le 28 septembre 2020. Au cours de l’exercice fiscal 2020 (clôturé le 30 septembre 2020), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 57,1 milliards d’euros, pour un résultat net de 4,2 milliards d’euros. Fin septembre 2020, le groupe employait quelque 293 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.

Read more

Contact

Andreas Friedrich

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Allemagne

+49 1522 2103967