Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse27 June 2023Siemens MobilityMunich
Des batteries au lieu du diesel : l’Ortenau entre dans la nouvelle ère des modes de propulsion respectueux du climat

« Avec ce nouveau dépôt, nous avons créé avec SWEG
un nouveau centre de mobilité durable », s’est réjoui Johannes Emmelheinz,
PDG de la division Customer Services de Siemens Mobility. « L’achèvement de ces nouvelles
installations jette les bases de l’exploitation de notre première flotte de
trains à batterie en Allemagne, qui assurera un transport local de voyageurs
zéro émission, respectueux du climat. Notre contrat de maintenance et de
réparation des trains garantira la fiabilité et la ponctualité du service
ferroviaire régional à long terme. Notre objectif est de maintenir un taux de
disponibilité de la flotte de 100 % tout au long de son cycle de
vie. »
Le ministre Hermann a pour sa part déclaré : « En
décembre, nous inaugurerons l’ère de la technologie électrique à batterie pour
le transport ferroviaire régional du Bade-Wurtemberg dans l’Ortenau. Les
passagers voyageront confortablement dans des trains modernes, climatisés et
accessibles aux personnes handicapées. Ces trains circuleront sans émissions
sur des lignes non électrifiées, contribuant ainsi grandement à la protection
du climat. En signant aujourd’hui ce contrat, le Land charge SWEG d’utiliser
cette technologie innovante pour amener les voyageurs à destination de manière
sûre et fiable durant une nouvelle période de quinze ans. »
« Avec le nouveau dépôt de Siemens, un tour en fosse
et notre atelier existant, SWEG a créé à Offenburg, en l’espace de cinq ans à
peine, un centre de service complet pour les véhicules ferroviaires, unique
dans le sud de l’Allemagne sur le plan des possibilités et de la
modernité », a quant à lui expliqué Tobias Harms, PDG de SWEG. « Plus
rien ne rappelle l’ancien dépôt de chemin de fer qui se dressait ici jadis.
Avec ces nouvelles installations, Offenburg redevient véritablement une ville
ferroviaire. » Et d’ajouter : « Le renouvellement du contrat
d’exploitation de l’Ortenau-S-Bahn pour une durée de quinze ans supplémentaires
est une nouvelle preuve de l’impressionnant développement de SWEG, désormais
l’un des groupes les plus importants du Land dans le domaine de la mobilité. Je
suis particulièrement ravi que nous puissions continuer d’offrir à nos
voyageurs le niveau élevé de qualité habituel de SWEG. »
Le nouvel atelier se situe près de la gare d’Offenburg,
au nord-est de la ville. S’étendant sur
1 350 m2, le dépôt comprend deux voies sur fosse, des
postes de travail sur le toit et une grue à portique sur toute la longueur. Deux
annexes, d’une superficie de 350 m2 et 200 m2,
offrent un espace de stockage, de bureaux et d’équipements sociaux. Il est
également convenu que Siemens Mobility peut utiliser les infrastructures de
SWEG sur place, comme la station de lavage extérieure. L’entrepôt du dépôt peut
s’appuyer sur un stock minimal, puisque Siemens Mobility utilise sa plateforme
de commerce électronique MoBase pour la gestion des pièces de rechange. Grâce à
elle, les pièces requises peuvent être livrées sur demande dans les 24 heures.
La maintenance prédictive basée sur l‘état des
trains est permise par l’utilisation de la suite d’applications
Railigent X de Siemens Mobility, basée sur le Cloud. Grâce à ses algorithmes
avancés et à l’analyse des données, les éventuels défauts sont détectés avant
qu’ils n’entraînent une défaillance.
En 2020, la Landesanstalt
Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW), l’autorité responsable du matériel
ferroviaire du Land de Bade-Wurtemberg, a commandé à Siemens Mobility 27 trains
à batterie Mireo Plus B, composés de deux voitures de 120 places assises. Grâce
à leur propulsion hybride à batterie, ces rames peuvent circuler sur les lignes
électrifiées et non électrifiées. En conditions réelles, le Mireo Plus B a une
autonomie d’environ 80 kilomètres sur batteries.
À compter de la mi-décembre 2023,
le réseau 8 (« Ortenau ») comprendra les lignes suivantes : Offenburg –
Freudenstadt/Hornberg, Offenburg – Bad Griesbach, Offenburg – Achern, Achern – Ottenhöfen, et Biberach
(Bade) – Oberharmersbach-Riersbach. La voie ferrée réactivée Hermann Hesse
reliant Calw à Renningen devrait rejoindre le réseau en 2025. Les services du
réseau totalisent actuellement près de deux millions et demi de
trains-kilomètres par an.

Suivez-nous sur Twitter
Siemens Mobility est une entreprise gérée de manière autonome appartenant à Siemens AG. Leader des solutions de transport intelligentes depuis plus de 175 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l’automatisation et l’électrification ferroviaires, un portefeuille de logiciels complet, les systèmes clés en main ainsi que les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de transport du monde entier de réaliser des infrastructures intelligentes, de créer de la valeur durable tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience des passagers et de garantir la disponibilité. Au cours de l'année fiscale 2022, clôturée le 30 septembre, Siemens Mobility a enregistré un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros avec près de 38 200 collaborateurs à travers le monde. Pour en savoir plus :
Contact
Christoph Meichsner
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH
+49 782 12702 161