Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release08 Ιανουάριος 2019Siemens AGZug
Η Siemens εγκαινίασε νέες εγκαταστάσεις στο Zug
Η Siemens
AG εγκαινίασε τo Δεκέμβρη το νέο της συγκρότημα κτηρίων στο Zug. Tο συγκρότημα
της Siemens στο Zug διαθέτει ένα νέο κτήριο γραφείων με 1.000 θέσεις εργασίας
και ένα νεόκτιστο κτήριο παραγωγής. Ο όγκος της επένδυσης για τα νέα κτήρια,
τις ανακαινίσεις και συναφή μέτρα ανέρχεται σε 250 εκατ. CHF. Το συγκρότημα
κτηρίων είναι η διεθνής έδρα της Διεύθυνσης Building Technologies (BT) της Siemens,
η οποία απασχολεί 29.000 εργαζόμενους. Πέρυσι, είχε παγκόσμιες πωλήσεις ύψους
€6,6 δισ. Αποτελώντας ένα έργο αναφοράς για τη Siemens, τα κτήρια διαθέτουν
καινοτόμα τεχνολογία κτηρίων
Στο Zug στεγάζεται η Διεύθυνση Siemens Building Technologies από το 1998, όταν η Siemens ανέλαβε τη βιομηχανική δραστηριότητα της Elektrowatt AG. «Με τις επενδύσεις μας στην έρευνα και
την ανάπτυξη, χρησιμοποιούμε τις ευκαιρίες ψηφιοποίησης για να
εξελιχθούμε σταθερά σε μια
εταιρεία έξυπνων κτηρίων», εξήγησε ο Matthias Rebellius, Διευθύνων Σύμβουλος
της Siemens Building Technologies. «Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα τεχνολογίας
κτηρίων για λύσεις πυρανίχνευσης, ασφάλειας και αυτοματισμού για τη
βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας, του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας και της
εμπειρίας των χρηστών στα κτήρια. Τα έξυπνα κτήρια βασίζονται σε ενδελεχείς
αναλύσεις και χρήση των ψηφιακών δεδομένων κτηρίων». Ο Rebellius χαρακτήρισε το
συγκρότημα κτηρίων ως έργο αναφοράς που δείχνει τις δυνατότητες ψηφιοποίησης
στην τεχνολογία των κτηρίων, την ενεργειακή απόδοση και την προσανατολισμένη
προς το μέλλον εργασία. «Ένα έξυπνο κτήριο είναι ευέλικτο, «μαθαίνει» από
προηγούμενες αλληλεπιδράσεις και προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες των χρηστών
των κτηρίων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην επιτυχία τους».
Η κατασκευή των γραφείων και των κτηρίων
παραγωγής άρχισε τον Μάιο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018. Το
συγκρότημα κτηρίων της Siemens στο Zug είναι ένα από τα πρώτα νέα έργα που χρησιμοποιούν το Building Information Modeling (BIM) για το σχεδιασμό και την κατασκευή. Το ψηφιακό δίδυμο - ένα
τρισδιάστατο μοντέλο του κτηρίου, ενισχυμένο με τεχνικές πληροφορίες για
μεταγενέστερες λειτουργίες - αποτελεί τη βάση για μια αποτελεσματική,
οικονομικά βελτιστοποιημένη και προσανατολισμένη προς το μέλλον διαχείριση
κτηρίων.
Το συγκρότημα κτηρίων είναι εξοπλισμένο με
τεχνολογία αυτοματισμού, ασφάλειας και πυρασφάλειας από τη Siemens BT. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωσιμότητα
και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Το κτήριο γραφείων πληροί τις
υψηλότερες απαιτήσεις του προτύπου LEED, έχοντας κερδίσει Platinum πιστοποιητικό. Το κτήριο παραγωγής πληροί
τα κριτήρια πιστοποίησης LEED Gold. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού κτηρίων με
βελτιστοποίηση ενέργειας που βασίζεται στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης
κτηρίων Desigo CC
ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας και όλες τις λειτουργίες των κτηρίων. Οι
ενεργειακά αποδοτικές αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν νερό από τη λίμνη Zug ως πηγή θερμότητας και για άμεση ψύξη. Τα
κτήρια του συγκροτήματος δεν χρειάζονται ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή
ενέργειας. Τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού είναι εξοπλισμένα
με συστήματα ανάκτησης θερμότητας και ψύξης. Ακόμη και τα συστήματα πεπιεσμένου
αέρα στην παραγωγή διαθέτουν σύστημα ανάκτησης ενέργειας για θέρμανση νερού. Τα
κτήρια έχουν πράσινες στέγες και το κτήριο γραφείων χρησιμοποιεί περίπου 1.500 m3 βρόχινου νερού. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
στην οροφή του κτηρίου παραγωγής θα τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη του 2019.
Με κάτοψη 56 x 56 μέτρων, το επταώροφο κτήριο γραφείων
μπορεί να φιλοξενήσει 1.000 εργαζόμενους. Διαθέτει συνολικά 32.000 m2, συμπεριλαμβανομένων 18.400 m2 χώρων γραφείων και 11.000 m2 στο διώροφο υπόγειο γκαράζ με 250 θέσεις
στάθμευσης. Το κτήριο έχει ύψος 25 μέτρων.
Το τριώροφο κτήριο παραγωγής έχει ύψος 16
μέτρων, κάτοψη 125 x
50 μέτρων και δύο ορόφους παραγωγής. Ο δεύτερος επάνω όροφος διαθέτει 120
χώρους γραφείων καθώς και επιπλέον χώρο για επαγγελματική κατάρτιση και
εργαστήριο. Οι δεξαμενές παραλαβής, οι δεξαμενές αζώτου και τα κοντέινερ
απορριμμάτων ενσωματώνονται στο κτήριο για να ελαχιστοποιήσουν τον θόρυβο στη
γειτονική κατοικημένη περιοχή και να το κάνουν αρχιτεκτονικά ελκυστικό.
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης ένα
υπάρχον κτήριο γραφείων και παραγωγής, το οποίο έχει προγραμματιστεί για
ανακαίνιση το 2021. Από τα τέλη του 2022 θα στεγάσει τους περίπου 450
εργαζόμενους του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της BT. Η πόλη του Zug αναλαμβάνει το πρώην κτήριο γραφείων της Siemens.
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης ένα
υπάρχον κτήριο γραφείων και παραγωγής, το οποίο έχει προγραμματιστεί για
ανακαίνιση το 2021. Από τα τέλη του 2022 θα στεγάσει τους περίπου 450
εργαζόμενους του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της BT. Η πόλη του Zug αναλαμβάνει το πρώην κτήριο γραφείων της Siemens.
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο της τεχνολογίας που αποτελεί συνώνυμο της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα για πάνω από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης. Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, είναι κορυφαίος προμηθευτής αποδοτικής παραγωγής ενέργειας και λύσεων μετάδοσης ισχύος καθώς και πρωτοπόρος στις λύσεις υποδομής, καθώς και στις λύσεις αυτοματισμού, κίνησης και λογισμικού για τη βιομηχανία. Με την εισηγμένη θυγατρική της, Siemens Healthineers ΑG, η εταιρεία είναι επιπλέον μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, όπως τα συστήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στους κλάδους των εργαστηριακών διαγνωστικών συστημάτων και της κλινικής Πληροφορικής. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2018 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €83,0 δισ. και τα κέρδη στα €6,1 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 379.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com
Επικοινωνία
Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου
Siemens Α.Ε.
Αγησιλάου 6-8
Μαρούσι Αττικής
Μαρούσι Αττικής
Τηλ.: 210 68.64.267