Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02 Ιούνιος 2021Siemens ΕλλάδοςΑθήνα
Διπλή βράβευση για τη Siemens Ελλάδος στα φετινά Health & Safety Awards
Η Διαχείριση της Υγείας των εργαζομένων κεντρική προτεραιότητα για τη Siemens
XXX
Η χρυσή βράβευση της Siemens στην κατηγορία
«Υγεία & Ευεξία» είναι αποτέλεσμα του προγράμματος Healthy@Siemens, μιας σειράς πρωτοβουλιών που βάζουν
στο επίκεντρο την ψυχοκοινωνική ευεξία, τη σωματική δραστηριότητα, την υγιεινή
διατροφή και την ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων.
Μέσω ειδικά διαμορφωμένων workshops, με τη συμβολή και
ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, δημιουργούνται πλάνα δράσεων. Ενδεικτική
δράση αποτελούν οι ομιλίες ευαισθητοποίησης που διοργανώνει η εταιρεία και
βασίζονται σε ανάγκες που εκφράζονται μέσω της 24ωρης γραμμής ψυχολογικής
υποστήριξης που βρίσκονται στη διάθεση των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας επιτυγχάνεται εν μέσω της πανδημίας Covid-19, με Virtual Fitness Breaks - για διασκεδαστικά
διαλείμματα γυμναστικής όπου εθελοντές με επαγγελματική εμπειρία προπονούν τους
εργαζομένους μια φορά την εβδομάδα, καθώς και με το #Stay_Home photo challenge – μέσω του οποίου ενθαρρύνεται
η ανάρτηση φωτογραφιών του εργασιακού περιβάλλοντος του σπιτιού των εργαζομένων
στα εσωτερικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αναφορικά με τη σωματική ευεξία, η oμάδα τρεξίματος της Siemens αριθμεί 40 μέλη, συμπεριλαμβανομένων
και Μαραθωνοδρόμων –τις συμμετοχές των οποίων η εταιρεία επιδοτεί στους
ανάλογους αγώνες. Επιπροσθέτως, τις Active Fridays οι εργαζόμενοι
πηγαίνουν στο γραφείο με τα αθλητικά τους ρούχα και νωρίς το μεσημέρι ξεκινούν
οι αθλητικές δραστηριότητες, ενώ στα Running Weekends συμμετέχει
περισσότερο από το 30% των εργαζομένων - ακόμα και συνάδελφοι που δεν είναι
μέλη της ομάδας τρεξίματος.
Αναφορικά με τη σωματική ευεξία, η oμάδα τρεξίματος της Siemens αριθμεί 40 μέλη, συμπεριλαμβανομένων
και Μαραθωνοδρόμων –τις συμμετοχές των οποίων η εταιρεία επιδοτεί στους
ανάλογους αγώνες. Επιπροσθέτως, τις Active Fridays οι εργαζόμενοι
πηγαίνουν στο γραφείο με τα αθλητικά τους ρούχα και νωρίς το μεσημέρι ξεκινούν
οι αθλητικές δραστηριότητες, ενώ στα Running Weekends συμμετέχει
περισσότερο από το 30% των εργαζομένων - ακόμα και συνάδελφοι που δεν είναι
μέλη της ομάδας τρεξίματος.
Αναδιαμορφώνοντας το χώρο εργασίας στην περίοδο της Covid-19
Όταν η κρίση της νόσου Covid-19 εμφανίστηκε στα
ευρωπαϊκά σύνορα, η Siemens Α.Ε. και η Siemens Mobility Α.Ε δημιούργησαν
μια Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, προκειμένου να δομηθούν άμεσα δράσεις γύρω από
τις πτυχές της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας και να παραμείνουν οι
εργαζόμενοι υγιείς, ασφαλείς και παραγωγικοί.
Μεταξύ άλλων, οι δράσεις περιλαμβάνουν τη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών
και κανόνων σχετικά με την Covid-19 και τη συνεχή
ενημέρωση των εργαζόμενων (μέσω εβδομαδιαίων newsletters, Virtual Open Talks στα οποία
συμμετέχει περισσότερο από το 95% των εργαζομένων, Virtual CEO Talks με το Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα οποία ενισχύονται με τη χρήση άμεσων εφαρμογών δημοσκόπησης
προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν ενεργή συμμετοχή, καθώς και βίντεο και
οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της νόσου Covid-19 στις εσωτερικές οθόνες όλης της
εταιρείας).
Αναφορικά με την εργασία από το σπίτι, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στη
Siemens η πολιτική του Home Office προϋπήρχε της
κρίσης της Covid-19, ενώ για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους των
γραφείων, η εταιρεία έχει θεσπίσει κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν ότι
οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλείς.
«Η πλήρης υποστήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανθρώπων μας
αποτελεί κύριο μέλημα στη Siemens. Η διπλή βράβευση
στα φετινά Health & Safety Awards επιβεβαιώνει τη
σημαντικότητα των δράσεων που υλοποιούμε. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να
εξελισσόμαστε και να φροντίζουμε την υγεία των εργαζομένων μας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο», δήλωσε ο κ. Johann Goettler, Πρόεδρος & CEO της Siemens Α.Ε.
Ο κ. Δήμος Σαπίδης, CEO της Siemens Mobility A.E. ανέφερε: «Η
ευεξία των εργαζομένων μας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη της Siemens, αποτελεί πάγια
επένδυση. Η χρυσή και ασημένια διάκριση είναι μεγάλη τιμή και ορόσημο για εμάς,
καθώς υπογραμμίζει το θετικό αντίκρισμα των προσπαθειών μας».
Οι EHS Officers των εταιρειών Siemens A.E. & Siemens Mobility A.E., κα Ελένη Παπαδοπούλου
και κ. Ευάγγελος Γιαννίρης αντίστοιχα, πιστεύουν ότι η διασφάλιση της υγείας
των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και πως οι εταιρικές
πρακτικές & τα προγράμματα που εφαρμόζονται στη Siemens θέτουν τον άνθρωπο
στο επίκεντρο.
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Η Siemens AG (Βερολίνο και Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη, συνώνυμη της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας διεθνώς για πάνω από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς των έξυπνων υποδομών για κτήρια και συστήματα κατανεμημένης ενέργειας καθώς και αυτοματισμού και ψηφιοποίησης στις βιομηχανίες μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Η Siemens φέρνει κοντά τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας. Μέσω της Mobility, κορυφαίου προμηθευτή λύσεων έξυπνων συγκοινωνιών για σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η Siemens συμβάλλει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Λόγω του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία Siemens Healthineers, η Siemens είναι επίσης παγκόσμιος προμηθευτής ιατρικής τεχνολογίας και υπηρεσιών ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η Siemens κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στη Siemens Energy, παγκόσμιο ηγέτη στη μεταφορά και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, εισηγμένη στο χρηματιστήριο από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2020, που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα έσοδα του Ομίλου της Siemens ανήλθαν στα €57.1 δισ. και τα κέρδη στα €4.2 δισ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 293.000 μόνιμους εργαζομένους παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.siemens.com
Επικοινωνία
Ελισάβετ- Βασιλική Σαχινίδου
Siemens A.Ε.
Αγησιλάου 6-8
151 23, Μαρούσι
Ελλάδα
151 23, Μαρούσι
Ελλάδα
210-6864267