Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. September 2018Digital FactoryNürnberg
Werkzeugmaschinen-Retrofit erhöht Produktivität, Bedienkomfort und Sicherheit

Mit dem Service-Angebot "PCU Retrofit for Sinumerik 840D" modernisiert Siemens Werkzeugmaschinen mit Sinumerik 840D pl-Steuerung als eine Alternative zu einem Neukauf.
Beim Retrofit werden die vorhandenen Hard- und Softwarekomponenten Sinumerik PCU50 und MMC103 ausgetauscht und durch einen Industrie-PC Simatic IPC 427D mit Windows 10 und eine aktuelle HMI-Advanced-Bediensoftware ersetzt. Vor dem Retrofit wird die Werkzeugmaschine beim Kunden analysiert. Danach werden Maschinenparameter und Applikationen mit den neuen Komponenten im Labor getestet.
Nach erfolgreichem Test nehmen Retrofit-Experten die Lösung beim Kunden in Betrieb. Die Maschine ist nach kurzer Umbauzeit sofort wieder einsatzfähig und produktiv.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/amb
Zu dieser Meldung

Lesen Sie mehr über Siemens auf der AMB Stuttgart 2018
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2018090285DFDE
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616