Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Updates für Sinumerik 828D- und 840D sl-Steuerungen optimieren Fräsprozess

Das Bild zeigt die bewährten Werkzeugmaschinensteuerungen Sinumerik 828D und 840D sI.

Die Hardware der Sinumerik 828D ist besonders robust und in der Leistung speziell an die Anforderungen des mittleren Maschinensegments und die Arbeit in kleinen und mittleren Betrieben angepasst. Durch den Remote-Zugriff auf angeschlossene PCs können diese PCs auf das Panel geholt werden, wodurch der Anwender auf den PCs vorgehaltene Daten und Programme mittels Fernzugriff aufrufen kann. Die auf das Panel geholten Daten lassen sich durch die 1-GB-Ethernet-Anschlüsse an den Maschinenpanels schnell im Netzwerk austauschen. Mit der Multi-Touch-Bedienung Smart Operation und dem neuen Sidescreen können Displays und aktive Elemente einfach eingeblendet werden und für die Feststellung des Maschinenstatus stehen Bausteine aus einer vorkonfigurierten Bibliothek zur Verfügung. In der Sidescreen-Navigation können zusätzliche Fenster auf der rechten oder linken Seite des Bildschirms geöffnet oder geschlossen werden. Der neue Touchsensor ist besonders widerstandsfähig gegenüber elektromagnetischen Störungen und erkennt Handballen zur Vermeidung von unabsichtlicher Bedienung.
Durch den neuen Display Manager für Sinumerik 840D sI können Anwender mit wenig Aufwand individuelle Bedienkonzepte mit deutlich erweiterter Funktionalität realisieren. Die Bildschirmfläche kann in mehrere Anzeigenbereiche aufgeteilt und die Anordnung der Inhalte individuell festgelegt werden. Jeder Anzeigenbereich lässt sich mit einem Menü versehen, das mit beliebigen Touch-Schaltflächen belegt werden kann. Eingebunden in Sinumerik Operate ist auch im Display Manager die von Smartphones und Tablets bekannte Mehrfinger-Bedienung für schnelles und intuitives Arbeiten. Er ist dadurch prädestiniert für den Einsatz auf großen, Multitouch-fähigen Displays wie dem Sinumerik blackline plus Panel in 22 Zoll.

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: PR2018090287DFDE

Kontakt

Katharina Lamsa

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7975