Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung21. Mai 2024Smart InfrastructureZug
University of East London senkt CO2-Emissionen um 10%
Gemeinsam
mit Siemens, einem führenden Technologieunternehmen, entwickelte die UEL eine
Strategie zur Verringerung der CO2-Emissionen auf dem
Universitätsgelände in den Londoner Docklands und in Stratford, wo insgesamt
25.000 Studierende eingeschrieben sind.
Der
erste große Schritt in Richtung Energie- und damit Emissionsreduzierung auf dem
Gelände war die Installation von LED-Beleuchtung in allen Gebäuden sowie die
Modernisierung der Steuerungen aller Gebäudemanagementsysteme.
In
der zweiten Phase implementiert Siemens derzeit auf dem gesamten
Universitätsgelände Technologien, mit denen die Universität ihren
Energieverbrauch weiter reduzieren kann. Dazu gehören die Installation von
Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von rund 2 MW, die ca. 1,2 GWh CO2-freien
Strom pro Jahr erzeugen werden, und die Installation von 27 E-Ladesäulen auf
dem Docklands-Campus der Universität, die im nächsten Monat in Betrieb genommen
werden. Die UEL geht davon aus, dass 90 Prozent dieser CO2-freien
Energie auf dem Universitätsgelände verbraucht wird und der Rest in das
nationale Stromnetz eingespeist werden kann.
Siemens
wird die UEL auch bei der Einrichtung eines „Living Lab“ unterstützen, um
Nachhaltigkeit in die Lehrpläne der Universität zu integrieren und zusätzlich
Echtzeitdaten zu liefern. So können die Studierenden Kompetenzen entwickeln,
die für eine Green Economy erforderlich sind.
Faye
Bowser, Vice President Higher Education Vertical bei Siemens, sagt:
„Unsere Partnerschaft mit der UEL wird die Universität bei der Erreichung ihrer
Netto-Null-Ziele unterstützen und einen strukturierten Fahrplan zur Senkung der
CO2-Emissionen an beiden Standorten bieten.
In
den letzten zwölf Monaten konnten wir bereits erhebliche Fortschritte erzielen.
In der nächsten Phase werden wir vor Ort weitere auf erneuerbaren Energien
basierende Anlagen installieren, um die nachhaltige Erzeugung weiter zu
fördern.
Echte
partnerschaftliche Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg, der weit über
das Ziel der Dekarbonisierung hinausgeht. Um eine Netto-Null-Wirtschaft zu
erreichen, müssen wir auch die richtigen Talente für diese Zukunft entwickeln.
Daher stellen wir den Studierenden die Daten aus unserer Arbeit zur Verfügung,
damit sie das Wissen und die Kompetenzen erwerben können, um die Green Economy
erfolgreich mitzugestalten.“
Professor
Amanda Broderick, Vizekanzlerin und Präsidentin der University of East London,
fügt hinzu: „Unsere langfristige Partnerschaft mit
Siemens ist entscheidend für uns, um eine nationale Vorreiterrolle im Bereich
Dekarbonisierung einzunehmen und ein globales Modell für urbane Nachhaltigkeit
zu liefern. Dank moderner Energieerzeugungstechnologie konnten wir bereits
erhebliche CO2-Einsparungen erzielen und haben sowohl unsere
Emissionen als auch unseren Energieverbrauch stärker gesenkt als jede andere Universität
in London.
Unser
‚Living Lab‘ wird Studierenden, Forschenden und lokalen Unternehmen einen
inklusiven Ort zum Testen, Forschen und Kommerzialisieren von grüner
Technologie bieten – mit Zugang zu den neuesten Entwicklungen intelligenter
Technologien, so dass unsere Studierenden in Sachen Nachhaltigkeit in Zukunft
gut aufgestellt sind.“
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter:
Siemens Smart Infrastructure
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2023 hatte das Geschäft weltweit rund 75.000 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.