Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung13. November 2023Digital IndustriesNürnberg
TIA Portal Version 19: Motion Control wird einfach für alle Anwender

Das übergreifende Motion-Konzept von Siemens macht das Zusammenspiel von Engineering, Steuerung und Antriebstechnik einfach – für alle Anwender.
Neue Funktionen des TIA Portals V19
Im TIA Portal ist Motion Control
einfach nutzbar und vollintegriert: vom Engineering über die Steuerungstechnik bis
zur Antriebstechnik von Maschinen und Anlagen. Egal ob der Anwender eine
einzelne Achse oder komplexe Kinematiken ansteuern möchte, das TIA Portal
unterstützt mit graphischen Oberflächen, intuitiv zu bedienenden
Technologieobjekten und umfangreichen Diagnosemöglichkeiten wie Tracing. Die
Version 19 bringt weitere Verbesserungen: Für ein verbessertes Engineering bietet
die neue Version erweiterte Funktionen, beispielsweise bei den Software-Units,
die bei der Modularisierung helfen. Verschiedene Anwender können so eigene
Arbeitsbereiche schaffen und hier u. a. komplexe Motion-Anwendungen schreiben.
Solche modularen Bereiche ermöglichen es, Anwendungen einfach
wiederzuverwenden, sie lassen sich einfacher bereitstellen, das „Track &
Trace“ und das Erstellen von Versionen werden ebenfalls einfacher. Durch die
Einführung des neuen Engineering Features Named Values ist lesbarer und einfach
wartbarer Code sowie ein übersichtliches Debugging möglich. Anwender haben
dadurch einen größeren Programmier-Komfort. Die verschiedenen Verbesserungen von
TIA Portal V19 unterstützen zudem den Einsatz von SIMATIC CPUs bei High-End-Anwendungen
in wichtigen Segmenten des Maschinenbaus. Es ermöglicht außerdem die Simulation
von allen Typen an Hardware- und Software Controllern mit S7-PLCSIM (Adv.).
Simatic Motion Interpreter
Der Herausforderung, dass immer weniger Fachkräfte in der
Automatisierung verfügbar sind, begegnet Siemens mit der Software Simatic
Motion Interpreter, die in das TIA Portal integriert ist. Beim Simatic Motion
Interpreter sind keine tiefen Programmierkenntnisse erforderlich. Wie bei einem
Navigationssystem gibt der Anwender eine einfache sequentielle Beschreibung
ein, welche Bewegungsabläufe ausgeführt werden sollen. Der Simatic Motion
Interpreter übernimmt dann die Programmierung des entsprechenden
Bewegungsauftrags. Das funktioniert von der einzelnen Achse bis hin zu
komplexen Kinematiken mit bis zu sechs interpolierenden Achsen. Damit wird die
Simatic S7-1500 T-CPU mittels Software zu einem integrierten und einfachen
Roboter-Controller.
Sinamics-Antriebsgeneration
Die neue Sinamics Antriebsgeneration, geeignet z. B. für den Einsatz bei
Delta-Pickern, rundet das übergreifende Motion-Control-Konzept von Siemens ab.
Je nach Anwendung bieten die Antriebe verschiedene Vorteile. So ist der
Sinamics S200 – kompakt und präzise – komplett integriert ins TIA Portal und
daher sehr einfach zu engineeren. Der Sinamics S210 bietet Safety Funktionen
bis Safety Integrity Level 3 und der Sinamics G220 setzt einen neuen Maßstab
für Energieeffizienz dank 95% weniger Netzrückwirkungen. Mittels eines
digitalen Zwillings der Antriebe über Sinamics DriveSim Basic und Advanced können
Tests und Optimierungen in der virtuellen Welt durchgeführt werden.
Diese Presseinformation sowie weitere Informationen zu
Siemens auf der SPS finden Sie unter:
www.siemens.com/presse/sps23
Weitere Informationen zum TIA Portal
finden Sie unter:
www.siemens.de/tia-portal
www.siemens.de/tia-portal
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQDIPR202311096812DE