Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens virtualisierte Schutztechnik spart Kosten und Platz in digitalen Umspannwerken

Virtualisierte Schutz- und Steuerungslösung mit Siprotec V: Siprotec V ist die virtualisierte Version des bewährten Siprotec 5 Schutz- und Steuergeräts von Siemens, das für digitale Umspannwerke entwickelt wurde. Diese innovative Lösung ermöglicht einfache, skalierbare und sichere Stromnetze und kann die Projektabwicklung um bis zu sechs Monate beschleunigen.

Siemens Smart Infrastructure stellt mit Siprotec V die virtualisierte Version des bewährten Schutz- und Steuergeräts Siprotec 5 vor. Diese innovative Lösung wurde für digitalisierte Umspannwerke entwickelt und ermöglicht skalierbare und sichere Stromnetze, die dank der einfachen Projektumsetzung um bis zu sechs Monate schneller abgewickelt werden können.
Die fortschreitende Elektrifizierung und der steigende Energiebedarf setzen die vorhandene Netzinfrastruktur einem noch nie dagewesenen Druck aus. Energieversorger müssen ihre Netzkapazität im nächsten Jahrzehnt verdoppeln und gleichzeitig die zunehmend veraltete Infrastruktur modernisieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind technologische Innovationen in den Bereichen Automatisierung und Standardisierung unerlässlich. Siprotec V erfüllt diese Anforderungen: Die Siemens-Lösung beschleunigt die digitale Transformation und gewährleistet gleichzeitig die Resilienz und Zukunftssicherheit des Stromnetzes. 

Skalierbarkeit, Einfachheit und Sicherheit

Siprotec V löst traditionelle Abhängigkeiten zwischen Schutz- und Steuerungssoftware und den dedizierten Geräten auf. Mit dem softwaredefinierten Ansatz ermöglicht Siprotec V, Schutz- und Steuerungsanwendungen innerhalb eines Umspannwerks virtuell zu skalieren – und vereint damit bis zu 60 virtuelle intelligente elektronische Geräte (IEDs). Diese Flexibilität sorgt dafür, dass Energieversorgungsunternehmen ihre Schutzarchitekturen effizient und einfach an sich verändernde Anforderungen anpassen und dabei rund 45 Prozent Platz einsparen können. 
Dank der Virtualisierung ermöglicht Siprotec V eine übergreifende digitale Prüfung von Umspannwerken, bevor diese in Betrieb genommen werden. So lassen sich Installationsprozesse vereinfachen, Tests beschleunigen und Fehler minimieren. Die modulare Softwarearchitektur von Siprotec V macht eine schnelle Anpassung an sich ändernde Systemanforderungen möglich, ohne hardwarebedingte Einschränkungen berücksichtigen zu müssen. Dies erleichtert die nahtlose Bereitstellung von Softwareupdates, Patches und Funktionserweiterungen.

Nachhaltige und intelligente Entscheidungen treffen

Die virtualisierte Schutztechnik von Siemens reduziert die Anzahl von Schaltschränken, den Bedarf an kostenintensivem Kupferkabel sowie aufwendige bauliche Maßnahmen, wie Kabelgräben. Dadurch lassen sich die CO₂-Emissionen je digitalem Umspannwerk um bis zu 50 Prozent senken, was zur Nachhaltigkeit der Energiebranche insgesamt beiträgt. Darüber hinaus ermöglicht die Virtualisierung Kosteneinsparungen von bis zu 25 Prozent, da weniger Schutz- und Steuergeräte verbaut werden müssen.
Siprotec V unterstützt außerdem das Hosting anspruchsvoller KI-Anwendungen direkt im Umspannwerk. So können Kunden Echtzeitberichte und prädiktive Analysen nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
„Siprotec ist ein Name, dem Energieversorgungsunternehmen vertrauen. Mit Siprotec V übertragen wir unser Know-how in das digitale Zeitalter und verwandeln bewährte Schutzalgorithmen in eine leistungsstarke virtualisierte Lösung. Die Kombination aus weitreichender Praxiserfahrung und intelligenter Technologie macht Siemens zum perfekten Partner für Kunden, die ihre Netze ohne Kompromisse weiterentwickeln möchten“, sagt Onyeche Tifase, Vice President Product Lifecycle Management bei Siemens Smart Infrastructure.

Sicherheit und Resilienz 

Siprotec V erfüllt die höchsten Cybersicherheitsstandards und bietet umfassende Funktionen, um die Sicherheit des Energiesystems zu gewährleisten. Die wichtigsten Treiber für eine sichere Infrastruktur sind Standards und Richtlinien, darunter das Whitepaper des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sowie die Standards der North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NERC CIP). 

Für diese Pressemitteilung

Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Um diese Aktivitäten zu schützen, fördern wir ganzheitliche Cybersicherheit, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2025 hatte das Geschäft weltweit rund 79.400 Beschäftigte. 
Mehr
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Nicole Bär

Siemens Smart Infrastructure

+41 79 450 50 31