Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung06. Apr 2017Energy ManagementErlangen
Siemens verbessert Leistungsfähigkeit des vietnamesischen Übertragungsnetzes

Im Bild zu sehen ist ein Siemens Störschreiber der Reihe Siprotec.
Eingebaut wird die Technik in den landesweit verteilten Umspannstationen und in den Netzleitstellen. Dort trägt sie dazu bei, die Ausfallsicherheit des Netzes zu erhöhen, die Übertragungskapazität zu verbessern und den Ausbau neuer primärtechnischer Anlagen zu optimieren. Ziel ist es, die bestehende Netzinfrastruktur besser zu nutzen und zusätzliche Verbraucher anschließen zu können sowie Stromausfälle, die durch Überbeanspruchung entstehen könnten, zu verhindern. Bis Mitte 2018 sollen alle Umspannwerke und Leitstellen mit der neuen Technik ausgerüstet sein und in Betrieb gehen.
So werden in 73 Umspannstationen Vietnams Störschreiber der Reihe Siprotec 5 7KE85 zusammen mit der Auswerte-Software Sicam PQS zum Einsatz kommen sowie das Wide-Area-Monitoring-System Siguard PDP in drei regionalen und einer nationalen Netzleitstelle. Diese Störschreiber arbeiten mit einer integrierten Messung von Synchrophasoren zur Überwachung der Netzdynamik und Messung der Netzqualität. Synchrophasoren sind Phasenmesswerte. Dabei werden sowohl die Stärke als auch die Phase von Strom und Spannung gemessen. Die Störschreiber mit umfangreichen Trigger- und Aufzeichnungsfunktionen sind für Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsanlagen und für Kraftwerke entwickelt worden.
Die Geräte ermöglichen eine ereignisbezogene Auswertung, Analyse und Dokumentation von Vorgängen im Netz wie kritischen Lastfällen, Kurzschlüssen, Leistungsschwankungen oder Pendelungen. Dabei übernimmt die integrierte Auswerte-Software Sicam PQS die Auswertung der Störschriebe, um sich einen schnellen Überblick über die Qualität des Netzes zu verschaffen.
Das Wide-Area-Monitoring-System Siguard PDP (Phasor Data Processor) in den drei regionalen und der nationalen Netzleitstelle wird darüber hinaus zu einem sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes in Vietnam beitragen. Es verwendet in Echtzeit Synchrophasoren und erleichtert dadurch die schnelle Beurteilung des aktuellen Netzzustands. Zum Beispiel werden Leistungspendelungen und Schwankungen sofort angezeigt, um das Leitstellenpersonal bei der Ermittlung der Ursache und dem raschen Ergreifen von Gegenmaßnahmen zu unterstützen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Dietrich Biester
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 7-33559