Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. Apr 2016Siemens AGMünchen
Siemens und Valeo streben führende Marktposition bei Antriebssystemen für Elektroautos an
"Wir freuen uns sehr über die Perspektiven, die uns die Kombination unserer Stärken mit Siemens bei Elektroantriebssystemen bringt", sagte Jacques Aschenbroich, Vorstandsvorsitzender von Valeo. "Mit der Expertise von Siemens, einem führenden Anbieter von Leistungselektronik und Elektromotorprodukten, kann Valeo seinen technologischen Vorsprung mit einem umfassenden technologischen Angebot von mikro-hybriden bis zu vollelektrischen Lösungen beibehalten. Das Joint Venture verdeutlicht zudem die Fähigkeit europäischer Unternehmen, führende Industriekooperationen zu entwickeln und so bahnbrechende Technologien an den globalen Markt zu bringen."
Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands der Siemens AG, sagte: "Das Joint Venture von Siemens und Valeo ist ein weiteres Beispiel für die Schaffung eines wirklich europäischen Unternehmens. Indem wir die umfangreichen Erfahrungen von Siemens bei Elektromotoren und Konvertern mit der Automobilkompetenz und weltweiten Kundenbasis von Valeo kombinieren, können wir für beide Unternehmen gute Voraussetzungen im Wachstumsmarkt Elektromobilität schaffen."
Valeo trägt sein Hochvoltelektronikgeschäft aus der Powertrain Systems Business Group (PTS) mit 200 Mitarbeitern bei, von denen 90 in Frankreich tätig sind. Siemens bringt seinen Geschäftsbereich E-Car Powertrain Systems ein, in dem 500 Mitarbeiter beschäftigt sind, davon 370 in Deutschland und 130 in China.
Das Joint Venture übernimmt die alleinige Verantwortung für die Entwicklung, den Vertrieb und die Produktion von Hochvoltelektromotoren und Leistungselektronikprodukten über 60 Volt, die für elektrische PKW und leichte Nutzfahrzeuge verwendet werden. Das Joint Venture ist somit in der Lage, eine erweiterte Bandbreite an Produkten anzubieten, von hybriden Antriebsmodulen und -lösungen, einschließlich Elektromotoren, Range-Extendern, DC/DC-Wandlern, Gleichrichtern und Ladegeräten, bis hin zu reinen Elektroantriebssystemen.
Im Hinblick auf ihre Produktpaletten, das jeweilige Produktions-Knowhow und die geografische Aufstellung ergänzen sich Siemens und Valeo stark. Als führender Automobilzulieferer mit einem tiefen Marktverständnis verfügt Valeo über eine hohe Branchenkompetenz und versorgt eine weltweite Kundenbasis mit wettbewerbsfähigen und modernen Hochvoltelektronikprodukten für Antriebslösungen aus durch die Autoindustrie zertifizierten Produktionslinien. Der E Car-Geschäftsbereich von Siemens setzt die Kompetenzen des Konzerns im Bereich Systemdesign für elektrische Antriebssysteme und die umfassenden Erfahrungen in den Bereichen Konstruktion und Validierung wirksam ein und kombiniert dies mit seiner herausragenden Erfahrung aus der Produktion von Traktionsmotoren.
Die schlanken Unternehmensstrukturen des geplanten Joint Ventures werden sich an den Anforderungen des globalen Marktes und des internationalen Wettbewerbsumfeldes ausrichten. Das neue Unternehmen wird seinen Sitz in Erlangen haben.
Das Joint Venture wird global ausgerichtet und kosteneffizient regional positioniert, mit Zugang zu den Schlüsselmärkten für Elektrofahrzeuge wie Europa und China. Neben dem Hauptsitz in Deutschland wird es weitere Standorte in Frankreich, Norwegen, Polen, Ungarn und China geben.
Seinen 700 Mitarbeitern bietet das Joint Venture die Chance, an dem Aufschwung eines global führenden Unternehmens teilzuhaben. Der Zusammenschluss einiger Geschäftsaktivitäten von zwei angesehenen Arbeitgebern wird das neue Unternehmen zu einem soliden, engagierten und renommierten Arbeitgeber machen. Als High-Tech-Automobilzulieferer wird das Joint Venture seinen Mitarbeitern die Möglichkeit für attraktive, internationale Karrieren im Bereich der Elektrifizierung und Digitalisierung bieten.
Das Projekt bedarf noch der Abstimmung mit den Belegschaftsvertretern. Sobald es von den zuständigen Behörden genehmigt wird, wird das Joint Venture voraussichtlich im letzten Quartal des Kalenderjahres 2016 starten.
Zu dieser Meldung
Aktualisierung
Diese Presseinformation wurde am 12.05.2016 um 10:00 Uhr MESZ aktualisiert.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Wolfram Trost
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-34794