Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung16. September 2024Siemens AGZug (Schweiz)
Siemens und E.ON schließen Rahmenvertrag für Ladesäulen und Services, um Dekarbonisierung des europäischen Straßenverkehrs voranzutreiben

Siemens und E.ON unterzeichnen einen globalen Rahmenvertrag zum Ausbau des öffentlichen E.ON-Ladenetzes
Die beiden
Unternehmen haben einen globalen Rahmenvertrag unterzeichnet, der neben DC-Ladestationen
auch den Zugang zum webbasierten Backend-Service Sifinity Control beinhaltet. Dadurch
erhält E.ON umfassende Transparenz und Konfigurationsmöglichkeiten über alle
Ladestationen hinweg, um das gesamte Ladenetzwerk auf einfache Weise zu verwalten
und zu überwachen.
Zusätzlich bietet
Siemens passende Servicekonzepte, um eine hohe Verfügbarkeit und ein
zuverlässiges Ladeerlebnis für Fahrerinnen und Fahrer zu gewährleisten. Das SICHARGE D-Ladesystem bietet die effiziente Möglichkeit, die
Ladestation mittels eines Dispensers um zwei weitere Ladepunkte zu erweitern, welcher
über den bestehenden Netzanschluss der SICHARGE D angeschlossen wird. Darüber hinaus
bietet die SICHARGE D-Ladestation die Möglichkeit, Worldline Valina als eines
von verschiedenen Zahlungsterminals zu wählen. Dadurch erhält E.ON die
Flexibilität, die Anforderungen verschiedener Regionen zu erfüllen.
Das Unternehmen
hat auch eine Reihe von IoT-fähigen Trafostationen bestellt. Damit ist es E.ON
möglich, die Energieversorgung der Ladeinfrastruktur effektiv zu managen und sicherzustellen
und die verfügbare Leistung intelligent zu steuern.
Der Rahmenvertrag sieht vor, dass die beiden Unternehmen die
Ladeinfrastruktur in Europa ausbauen. Hierzu gehören die Märkte in Deutschland,
Italien, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Damit wird das Ziel von E.ON
unterstützt, das eigene Ladenetzwerk jährlich um mindestens 1.000 neue
öffentliche Schnellladepunkte zu erweitern. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei
Jahren, in denen zusätzliche Technologien wie LKW- und Megawatt-Laden
weiterentwickelt werden, um ein breiteres Spektrum des elektrischen Straßengüterverkehrs
zukunftssicher zu gestalten
Arjan Van Der
Eijk, Chief Operating Officer bei E.ON Drive Infrastructure, erklärt: „Mit
Siemens haben wir einen starken Anbieter an Bord, der uns mit seinen Lösungen bei
dem Ausbau unseres öffentlichen Ladenetzes in Europa unterstützt und dabei eine
breite Palette aktueller und zukünftiger Anwendungsfälle bedient. Die
Kombination aus zuverlässiger Hardware und maßgeschneiderten
Servicedienstleistungen sorgt für ein stabiles Netzwerk und ein optimiertes
Ladeerlebnis.“
Die SICHARGE D-Ladestationen von Siemens, die den Anforderungen des Deutschlandnetzes
inklusive der Vorgaben des Mess- und Eichrechts entsprechen, wurden im E.ON-Prüflabor für Elektromobilität in
Essen intensiv getestet und ihre Praxistauglichkeit vollumfänglich unter Beweis
gestellt. Im Rahmen einer separaten Ausschreibung in Tschechien, wurden bereits
17 SICHARGE D-Ladestationen installiert und in Betrieb genommen.
Markus Mildner,
CEO eMobility bei Siemens Smart Infrastructure, sagt: „Für
Ladestationsbetreiber stehen die Zufriedenheit ihrer Kunden und eine hohe
Wirtschaftlichkeit an erster Stelle. Mit der hohen Qualität und Zuverlässigkeit
unserer Hardware sowie passenden Serviceangeboten unterstützen wir E.ON dabei,
dieses Ziel zu erreichen.“
Die E.ON-Tochter
E.ON Drive Infrastructure ist europaweit tätig und
vereint Netzentwicklung sowie Aufbau und Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur
für Elektroautos und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist einer der führenden
Anbieter von Ladestationen an deutschen Autobahnen.
Siemens eMobility
bietet IoT-fähige Hardware, Software und Services für Wechselstrom (AC) und
Gleichstrom (DC) zum Laden von 11 kW bis 1 Megawatt für eine Vielzahl von
Anwendungen.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2023 hatte das Geschäft weltweit rund 75.000 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 305.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQSIPR202406186946DE