[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung07. November 2017Energy ManagementErlangen
Siemens übernimmt die elektrotechnische Installation und Netzanbindung von zwei Photovoltaik-Kraftwerken
Auftragseingang für die Ausrüstung von zwei Solarparks in Pakistan und Brasilien mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt
Bereitstellung des gesamten Produktportfolios inklusive schlüsselfertiger Installation durch Siemens
Die Zusammenarbeit zwischen Siemens und dem Solarwechselrichter-Hersteller SMA Solar Technology AG läuft zum 31. Dezember 2017 aus
Siemens hat die Aufträge zur schlüsselfertigen elektrotechnischen Ausrüstung und Installation von zwei Solarparks mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt (MW) in Brasilien und Pakistan erhalten. Kunde bei dem PV-Kraftwerk im pakistanischen Bahawalpur ist das türkische Unternehmen Zorlu Energy Group, das PV-Kraftwerk in Brasilien wird von Quebec Engenharia betrieben. Zum Lieferumfang gehören unter anderem die Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen (RMU) von Siemens, sowie Solarwechselrichter des Technologiepartners Wind & Sun Technologies SL (WSTECH). Siemens wird die Komponenten schlüsselfertig installieren und die Solarparks an das lokale Stromnetz anbinden. Beide Anlagen sollen Anfang 2018 in Betrieb gehen.
Auftragseingang für die Ausrüstung von zwei Solarparks in Pakistan und Brasilien mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt
Bereitstellung des gesamten Produktportfolios inklusive schlüsselfertiger Installation durch Siemens
Die Zusammenarbeit zwischen Siemens und dem Solarwechselrichter-Hersteller SMA Solar Technology AG läuft zum 31. Dezember 2017 aus
Siemens hat die Aufträge zur schlüsselfertigen elektrotechnischen Ausrüstung und Installation von zwei Solarparks mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt (MW) in Brasilien und Pakistan erhalten. Kunde bei dem PV-Kraftwerk im pakistanischen Bahawalpur ist das türkische Unternehmen Zorlu Energy Group, das PV-Kraftwerk in Brasilien wird von Quebec Engenharia betrieben. Zum Lieferumfang gehören unter anderem die Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen (RMU) von Siemens, sowie Solarwechselrichter des Technologiepartners Wind & Sun Technologies SL (WSTECH). Siemens wird die Komponenten schlüsselfertig installieren und die Solarparks an das lokale Stromnetz anbinden. Beide Anlagen sollen Anfang 2018 in Betrieb gehen.
Darüber hinaus plant Siemens in Indien ein eigenes Inverter-Portfolio zu fertigen und darauf aufbauende integrierte Mittelspannungs-Systeme anzubieten. Auf der Messe Intersolar India Anfang Dezember wird Siemens sein neues Angebot vorstellen.
Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Solarwechselrichter-Hersteller SMA Solar Technology AG läuft zum 31. Dezember 2017 aus.
Projekt Bahawalpur (Pakistan)
Das Unternehmen Zorlu Energy Group, Istanbul, Türkei, baut in Bahawalpur, im Osten von Pakistan, einen Solarpark mit einer Leistung von rund 100 Megawatt. Für den schlüsselfertigen Anschluss ans Hochspannungsnetz liefert Siemens alle notwendigen elektrotechnischen Komponenten. Eine Kernkomponente der Anlage sind die 20 Wechselrichter von WSTECH mit einer Leistung von je 5 MW. Der Transformator und die Mittelspannungsschaltanlage sind auch Teil des Auftrags. In Zukunft soll der Solarpark auf eine Leistung von 300 MW ausgebaut werden.
Projekt Assurá (Brasilien)
Im Nordosten von Brasilien errichtet das Projektierungsunternehmen Quebec Engenharia einen Solarpark mit einer Gesamtleistung von 38 MW. Für die Anbindung an das lokale Verteilnetz liefert Siemens sieben sogenannte Wechselrichterstationen. Diese bestehen aus dem Wechselrichter von WSTECH, dem Transformator sowie der Mittelspannungsschaltanlage. Die Stationen haben eine Leistung von je 4,36 MW (AC).
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.