Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Februar 2017Energy ManagementErlangen
Siemens treibt Prozessbus-Kommunikationstechnik in der Energieautomatisierung voran
Der globale Trend der Digitalisierung hält auch Einzug bei zeitkritischen Anwendungen wie der elektrischen Energieversorgung. Aber erst der Einsatz neuer Kommunikationsverfahren wie die Prozessbustechnik macht es möglich, die Verfügbarkeit, das Zeitverhalten und die Datensicherheit mit einer ausreichenden Leistungsfähigkeit sicherzustellen. So haben sich in der Energieautomatisierung auf Ethernet basierte Kommunikationsverfahren als "State of the art"-Technik durchgesetzt. Dabei spielte vor allem der internationale Standard IEC61850 als Kommunikationsstandard für die Stationsautomatisierung eine wichtige Rolle, weil dieser alle Aspekte rund um die Energieversorgung berücksichtigt wie Datenaustausch, Verfügbarkeit und Interoperabilität.
Mit der ethernet-basierten Kommunikation erobert der Prozessbus in der Energieautomatisierung jetzt auch die untere Ebene, Prozessebene genannt. Dabei werden nicht nur Meldungen, sondern gleich die Strom- und Spannungsmesswerte von Sensoren, beispielsweise Strom- und Spannungswandler, digital via Ethernet an das Schutzgerät oder Monitoringsystem übertragen. In diesem Zusammenhang stellen die Kommunikationsstandards IEC61850-9-2 (Prozessbus) sowie IEC 62439-3 (PRP/HSR-Redundanzprotokolle) die Basis für die notwendige hochverfügbare und zeitgenaue Datenübertragung auf der Prozessebene dar.
Dabei ist der Trend der Digitalisierung nicht nur technikgetrieben, vielmehr bietet er auch Möglichkeiten, neue Ideen und Konzepte umzusetzen, die allen Beteiligten mehr bieten als bisher eingesetzte Technologien, nämlich eine erhöhte Verfügbarkeit, größere Sicherheit und geringere Kosten über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg. Siemens als einer der Marktführer und Trendsetter auf dem Gebiet der Energieautomatisierung arbeitet stetig an neuen Technologien und Konzepten, die dazu beitragen, dass Energieversorgungssysteme optimal betrieben werden können. Daher ist Siemens einer der ersten Hersteller, der in die Prozessbustechnik investiert und weiter voranbringen wird.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie hier: www.siemens.de/energymanagement
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2017020174EMDE
Kontakt
Dietrich Biester
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 7-33559