Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Stromschienen erhalten DNV Zertifikat

Von links nach rechts Niels Nilsen (Sales Engineer, Siemens), Dr. Matthias-Klaus Schwarz (Head of Section Electrical Systems, DNV GL), Carsten Schwarz (Produktmanager Stromschienen, Siemens).

DNV GL ist ein Unternehmen für Qualitätssicherung und Risikomanagement, das der Öl- und Gasindustrie, der Energiewirtschaft und der Schifffahrtsindustrie Zertifizierungs- und unabhängige Beratungsdienstleistungen von Experten anbietet. Angetrieben vom Ziel, Leben, Eigentum und Umwelt zu schützen, bietet DNV GL Unternehmen die Möglichkeit, die Sicherheit und Nachhaltigkeit ihres Geschäfts zu verbessern.
Seit mehreren Jahren werden die Stromschienen-Systeme aus dem Sivacon 8PS Portfolio in Windkraftwerken erfolgreich eingesetzt. Jetzt wird die Produktfamilie um das Schienenverteiler-System LDM-P erweitert. Diese sind beispielsweise für den Einsatz in Solarkraftwerken bestimmt, wo häufig auf engstem Raum enorm hohe Energiemengen übertragen werden. In diesem Bereich zeigt die Technologie ihre Vorteile gegenüber Lösungen mit Kabel besonders deutlich. Schnelle Planung und Installation, Stromstärken bis zu 7.000 Ampere, (A) die exakte Abstimmung auf andere benötigte Produkte wie zum Beispiel Umrichter und Transformatoren. Zusätzlich bietet Siemens umfangreiche Unterstützung in der Planungsphase und ermöglicht dem Kunden eine durchgängige und damit sehr effiziente Energieverteilung.

Weitere Informationen zum Thema Schienenverteiler-Systeme unter www.siemens.de/schienenverteiler
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: PR2018100012EMDE

Kontakt

Felix Michelfeit

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 7-33559