Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. Februar 2024Smart InfrastructureZug
Siemens launcht Gridscale X™ als Wegbereiter für autonomes Netzmanagement

Mit Gridscale X bietet Siemens eine modulare Software, die Energieversorger dabei
unterstützt, die drängendsten Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen.
Gridscale X ermöglicht es, Netzkapazität schnell zu skalieren, die Komplexität von
dezentralen erneuerbaren Energien (DERs) zu bewältigen, und die Netzflexibilität
mit einer Software zu erhöhen. Die Lösung kann dabei einfach implementiert und
schnell in bestehende IT- und OT-Landschaften integriert werden. Dies stellt eine
neue Ära des Netzmanagements dar und schafft über die Planungs-, Betriebs- und
Wartungsphase hinweg größeren Mehrwert für neue und bestehende Kunden.
„Es wird angenommen, dass die Zahl der dezentralen Energieressourcen bis 2030
um ein Siebenfaches steigen wird. Die Netzanforderungen ändern sich enorm, was
den Druck auf Energieversorger erhöht. Gridscale X ermöglicht es Netzbetreibern,
das Netzmanagement zu optimieren, die Kapazität schnell zu erhöhen und dezentrale Energieressourcen zu nutzen, um die Kundenzufriedenheit zu
verbessern. Energieversorger können so letztlich, Netto-Null erreichen und
gleichzeitig die Stabilität und Zuverlässigkeit ihrer Netze gewährleisten“, sagt Sabine
Erlinghagen, CEO Siemens Grid Software.
Beschleunigung der Energiewende mit Siemens Xcelerator
Als Teil von Siemens Xcelerator wurde die Software Gridscale X nach den zentralen
Designprinzipien Interoperabilität, Flexibilität, Offenheit, Verfügbarkeit „as-a-Service“
entwickelt, wobei eine hohe Cybersicherheit gewährleistet ist. Gridscale X kann sich
somit – mit Unterstützung durch das offene Partner-Ökosystem von Siemens
Xcelerator – an die steigenden Anforderungen der Branche anpassen und diese
erfüllen. Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Business-Plattform zur
Beschleunigung der digitalen Transformation und Wertschöpfung.
Gridscale X: eine neue Ära des Netzmanagements mit umfassendem Softwareangebot
Zwei neue Gridscale X-Softwareprodukte wurden diese Woche auf
dem Siemens Grid Software Summit und der Distributech in Orlando, USA, vorgestellt.
Gridscale X Der Insights und Gridscale X Network Model Manager bauen auf dem
umfangreichen Grid-Software-Portfolio auf und ermöglichen es Energieversorgern,
Transparenz über ihr Netz zu gewinnen und ein zentrales Netzmodell zu erstellen.
DER Insights bietet Versorgungsunternehmen einen besseren Einblick in die
Vorgänge „Behind the Meter“ sowie in die Auswirkungen dieser Ressourcen auf
Netzkomponenten, so dass kritische Infrastrukturen geschützt werden können.
Dabei ist der Network Model Manager eine Anwendung zur Verwaltung konsistenter
Netzmodelle sowie ein Datenspeicher, der Netzbetreiber bei der effizienteren
Netzplanung, ‑entwicklung und ‑nutzung unterstützt.
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute
und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch
die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet
Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und
Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem
hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet
dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in
Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2023 hatte das Geschäft weltweit rund 75.000 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQSIPR202402196874DE