Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung28. November 2017Building TechnologiesZug
Siemens stellt neue Regler für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungs-Anlagen vor

Die neuen Climatix C-600 Modelle
Ein neuer Hochleistungsprozessor bietet erweiterte Speicherkapazität, um Prozessdaten, Alarme und Benutzeraktivitäten aufzuzeichnen und unterstützt somit den zuverlässigen Betrieb großer und komplexer Anlagen. Da die integrierten Ein- und Ausgänge konfigurierbar sind, ist der Regler extrem flexibel und praktisch für alle Anwendungen geeignet. Der Regler ist für größere Anwendungen mit Erweiterungsmodulen mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen skalierbar. Ein großer Vorteil der neuen Reglergeneration ist ihre umfassende Konnektivität. Climatix C600 unterstützt alle wichtigen Kommunikationsstandards zur nahtlosen Anbindung an Gebäudemanagementsysteme.
Mit Climatix C600 erhalten OEM-Kunden von Siemens außerdem Zugriff auf das Climatix IC Remote Servicing System. Climatix IC ist ein cloudbasiertes Fernwartungssystem für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Zur Nutzung des Systems sind lediglich eine Internetverbindung zum Ethernet-Port am Climatix C600 sowie eine Registrierung des Reglers erforderlich. Nach der Registrierung können Kunden den Fernzugriff auf Climatix IC für Diagnose-, Optimierungs- und Wartungsaufgaben nutzen. Außerdem können sich Servicetechniker per Fernzugriff optimal auf den Einsatz vor Ort vorbereiten, was nicht nur zu einer deutlichen Kostensenkung führt, sondern auch zu kürzeren Antwortzeiten und damit zu höherer Kundenzufriedenheit. Damit Kunden und Partner eigene Softwareanwendungen und -services erstellen und integrieren können, bietet die Climatix-Cloud offene Anwenderprogrammierschnittstellen (APIs - application programming interfaces) und Entwicklungstools.
Climatix C600 umfasst zwei Treiber für elektronische Expansionsventile für Kühlanwendungen, optional auch Superkondensatoren für zuverlässigen und ausfallsicheren Betrieb. Es ist keine weitere Hardware erforderlich, was den Einbau in platzsparende Schaltschränke erleichtert. Die Bedienung des Climatix C600-Reglers ist intuitiv, das heißt über den Druck-/Drehknopf kann bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung rasch auf die erforderlichen Informationen zugegriffen werden. Zur Erhöhung der Sicherheit sind Anwendungen und Konfigurationen kennwortgeschützt. Siemens Luftklappen- und Ventilantriebe sowie Sensoren für HLK-Anlagen können mit den Reglern über Modbus per Knopfdruck verbunden werden. Climatix C600-Regler werden von der Siemens Gebäudemanagementplattform Desigo CC automatisch erkannt und visualisiert.
Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter www.siemens.de/buildingtechnologies
Weitere Informationen zum Thema Climatix C600 unter www.siemens.com/buildingtechnologies/de/oem
Weitere Informationen zu #CreatingPerfectPlaces finden Sie auf der Landing Page: siemens.com/perfect-places
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.