Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens stattet neues Terminal von Emirates SkyCargo in Dubai aus

In der Anfangsphase der Implementierung ist im neuen Fracht-Terminal ein Durchsatz von 700.000 Tonnen pro Jahr möglich. Später wird die Kapazität um zusätzliche 300.000 Tonnen gesteigert. Die Grundfläche des einstöckigen Terminalgebäudes beträgt 68.000 Quadratmeter. Das Material Handling System ist dafür ausgelegt, die Betriebsleistung des Terminals zu maximieren. Dazu gehören die Optimierung der Frachtprozesse mit reduzierten Umschlagzeiten, die Möglichkeit der Frachtverfolgung, die direkte Zusammenstellung und Aufteilung der Fracht, der schnelle Transport zwischen Land- und Luftseite sowie die Sicherheitskontrollen der Luftfracht.
Das Material Handling System ist in spezielle Bereiche für Lagerung und Umschlag unterteilt. Für den ein- und ausgehenden Materialfluss gibt es dedizierte Sub¬systeme für Frachtannahme, -umgehung und -bereitstellung sowie Einrichtungen, über die Waren direkt mit nur kurzer Lagerung schnell weitergeleitet werden können (Cross-Dock-Einrichtungen). Die Arbeitsbereiche für die Zusammenstellung und Aufteilung der Fracht sind mit festen und flexiblen Arbeitsplatzsystemen aus¬gestattet. Das mehrstöckige Lagersystem verfügt über eine Kapazität von mehr als 800 Positionen für Flugcontainer (Unit Load Devices, ULD). Lose Fracht kann in einem Schmalgangsystem (very narrow aisle, VNA) mit mehr als 3.000 Lagerpositionen untergebracht werden. Für den schnellen Transport der Fracht zwischen Luft- und Landseite stehen direkte, schnelle Verbindungswege zur Verfügung. Sonderfracht wird in einem Bereich für verderbliche Güter gelagert. Dieser 16.000 Quadratmeter große klimatisierte Bereich umfasst Kühl- und Tiefkühlräume sowie individuelle Kühleinheiten mit verschiedenen Temperaturzonen.
Die hochautomatisierten Systemeinrichtungen werden von "Cargo Compact" gesteuert, dem hochmodernen IT-System für Frachtverwaltung von Siemens Logistics and Airport Solutions. Damit werden der höchst mögliche Frachtdurchsatz sowie die kürzest möglichen Umschlagzeiten für Flugzeuge und LKW gewährleistet.

Erweiterung des Cargo Mega Terminals
Am Emirates Cargo Mega Terminal (CMT), das sich am Flughafen Dubai International (DXB) befindet, wächst das in Passagiermaschinen mitgeführte Frachtvolumen weiter stark an. Das ist auf die laufende Erweiterung der Passagierflugzeugflotte von Emirates zurückzuführen. Siemens hat daher den Auftrag erhalten, die Kapazitäten zur Frachtabfertigung im CMT zu erhöhen und den Querverkehr zwischen CMT und DWC zu verbessern. Das Unternehmen hat am Dubai International Airport das so genannte "East-Cross-Dock" eingerichtet, das gleichzeitig mit den Cargo-Anlagen am Dubai World Central in Betrieb genommen wurde.
Die Kapazität des CMT wird aktuell erweitert, um 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr abfertigen zu können und den operativen Nutzen von Emirates SkyCargo zu verbessern.
Die Einrichtung erhält die neueste Automatisierungstechnik und IT-Prozesslösungen von Siemens Logistics and Airport Solutions. Im Anschluss wird die Anlage noch um ein weiteres Verarbeitungsmodul erweitert.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 343.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.

Logistics and Airport Solutions, eine Einheit der Siemens AG, ist ein führender Anbieter im Bereich Brief-, Paket- und Gepäcksortieranlagen mit Sitz in Konstanz. Die Einheit ist mit einer weltweit installierten Basis in mehr als 60 Ländern aktiv. Unter den Hauptkunden von Logistics and Airport Solutions befinden sich namhafte Flughäfen sowie Post- und Paketdienstleister weltweit. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.siemens.com/logistics.
Mehr

Kontakt

Monica Soffritti

Siemens AG

Buecklestr. 1-5
78467 Konstanz

+49 (7531) 862659