Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens stattet neues Logistikdrehkreuz von Singapore Post aus

Michael Reichle, CEO von Siemens Logistics and Airport Solutions: "Dieses Projekt ist ein großer Erfolg für uns. Es ist von besonderer strategischer Bedeutung, da hier die hochmoderne Technologie von Siemens und ein exzellenter, wettbewerbsfähiger internationaler Player im Bereich E-Commerce-Logistik zusammen arbeiten." Sing-Post ist führender Anbieter von Post-, Logistik- und E-Commerce-Lösungen in Singapur und dem asiatisch-pazifischen Raum und unterhält Niederlassungen in mehr als zehn Ländern.
Dr. Sascha Hower, Group Chief Operating Officer von SingPost und Chief Executive Officer von Quantium Solutions, betont: "Dieses regionale E-Commerce-Logistikdrehkreuz – das erste seiner Art in Südostasien – stellt unsere bisher größte Investition in Singapur dar. Es wird mit automatischen Sortier- und Lagerhaltungssystemen für Pakete ausgestattet und führt die E-Commerce-Aktivitäten von Quantium Solutions, Singapore Parcels, Lock+Store und SP eCommerce zusammen. Da das Drehkreuz mit modernster Technik ausgestattet ist, kann Sing-Post Kunden in Singapur und Umgebung sehr kosteneffiziente und vollständig integrierte E-Fulfillment-Lösungen anbieten."
Das Drehkreuz wird in der gesamten Lieferkette eine maßgebliche Rolle spielen. Es ist das Hauptbindeglied zwischen der An- und Auslieferung von Paketen. Lokale sowie ein- und ausgehende Pakete werden im neuen Sortierdrehkreuz konsolidiert und jedes Paket wird innerhalb des vom jeweiligen Leistungstyp vorgegebenen Zeitrahmens an das vorgegebene Ziel verteilt.
Das E-Commerce-Logistikdrehkreuz wird mit dem neuen VarioSort von Siemens ausgestattet. Der Sorter wird eine Länge von etwa 500 Meter haben und sich aus mehr als 650 Sorter-Elementen zusammensetzten. Die innovative optische Zeichenerkennungstechnik ermöglicht eine nahezu vollautomatische Verarbeitung der Pakete. Etwa 300 Sammelrutschen mit einer Kapazität von jeweils bis zu 200 Paketen gewährleisten, dass das Sortiersystem täglich bis zu 100.000 Pakete verarbeiten kann.
Die neue Anlage, die im Osten Singapurs auf einer Grundfläche von 30.000 m2 errichtet wird, beherbergt im Erdgeschoss die Paketsortieranlage, im zweiten und dritten Stockwerk ein Lager und in der vierten Etage ein Parkhaus für 270 Fahrzeuge.

Zu dieser Meldung

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 357.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Wolfram Trost

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-34794

Monica Soffritti

+49 7531 862659