Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Juni 2012Siemens AGRio de Janeiro, Brasilien
Siemens setzt auf UNO-Konferenz in Rio de Janeiro Zeichen für Nachhaltigkeit

Siemens setzt auf UNO-Konferenz in Rio de Janeiro Zeichen für Nachhaltigkeit
Zur UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung, auch "Rio+20" genannt, werden zahlreiche Staatsoberhäupter und Entscheidungsträger aus aller Welt erwartet. Die Konferenz findet vom 20. bis 22. Juni 2012 statt – 20 Jahre nach der historischen, häufig als "Erdgipfel" bezeichneten UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung. Der Name "Rio+20" spielt auf diese 1992 durchgeführte Konferenz an. Die zahlreichen Krisen der letzten Zeit – politische Unruhen, Rezessionen und Umweltkatastrophen – haben einen Mangel an nachhaltigem Denken in vielen Bereichen offenbart. Megatrends wie Urbanisierung, Globalisierung und demografischer Wandel stellen traditionelle Wachstums- und Entwicklungsmodelle vor große Herausforderungen. Eines der Ziele der Konferenz Rio+20 ist es, die richtigen Lösungen für diese Herausforderungen zu finden.
Gemeinsam mit seinen UN-Partnern und der Siemens Stiftung wird Siemens sowohl vor als auch während der Konferenz in Rio viel Präsenz zeigen und dabei seine Innovationskraft und Handlungsbereitschaft demonstrieren. Am 18. Juni wird Siemens die wichtigsten Erkenntnisse seiner umfassenden Vision für das Jahr 2030 vorstellen, die für die Stadt Rio de Janeiro entwickelt wurde. Die Ausstellung "Technology in Action" (Technologie in Aktion) zeigt, wie Innovationen nachhaltige Entwicklung auf ganz grundlegende Weise und durch fortschrittliche High-Tech-Lösungen unterstützen.
Zwei Mitglieder des Vorstands der Siemens AG, Barbara Kux und Roland Busch, werden nach Rio reisen. Mit seiner Präsenz rund um die Rio+20-Konferenz betont Siemens die Dringlichkeit eines weltweiten, koordinierten Handelns und wird gleichzeitig zeigen, dass hocheffektive Lösungen für eine nachhaltigere Entwicklung bereits existieren. Wir können schon heute handeln, indem wir diese Lösungen in Bereichen wie Transport, Energieerzeugung und Energieverteilung einsetzen und mit ihnen die Energieeffizienz industrieller Prozesse erhöhen.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2011 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 73,5 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,0 Milliarden Euro. Ende September 2011 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 360.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Alexander Becker
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-36558