Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung25. August 2010Siemens AGMünchen
Siemens Real Estate verkauft saniertes Bürogebäude in Rom
Das verkaufte Bürogebäude liegt an der Via Laurentina auf einem über 6.000 Quadratmeter großen Grundstück südlich der Stadtmitte. Es wurde seit Mitte der 1970er Jahre von Siemens genutzt. Im Rahmen einer nachhaltigen Komplettsanierung hatte SRE das Gebäude 2009 bis auf das Gebäudeskelett entkernt, erweitert und mit einer innovativen Fassade versehen. Dabei reduziert ein automatisierter Sonnenschutz nachhaltig den Kühlbedarf des verglasten Gebäudes. Zusätzlich erhielt es unter anderem eine Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie Solarkollektoren für Warmwasser.
Nach Fertigstellung besteht das Bürogebäude nun aus fünf Geschossen mit einer Nutzfläche von etwas mehr als 7.000 Quadratmetern und ist komplett vermietet. Langfristige Nutzer des Gebäudes sind die Deutsche Bank und Siemens.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München)ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie und Energie sowie im Gesundheitssektor tätig. Siemens steht seit über 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Mit rund 23 Milliarden Euro entfällt knapp ein Drittel des Konzernumsatzes auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2009 endete, einen Umsatz von 76,7 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 2,5 Milliarden Euro. Ende September 2009 hatte das Unternehmen weltweit rund 405.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Monika Brücklmeier
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-34782