Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility schließt Rahmenvertrag mit Railpool über Lieferung von bis zu 250 Lokomotiven

„Die neuerliche Erweiterung unserer modernen Flotte erfolgt mit zukunftsgerichtetem Blick auf maximale betriebliche Flexibilität für unsere Kunden. Neben den Mehrsystemlokomotiven für Ost-West-Verkehre führen wir unserem Angebot weitere AC-Lokomotiven vor allem für den Skandinavischen Korridor und die DACH-Region zu. Wie die MS-Loks sind auch die AC-Loks für den kommenden ETCS-Ausbau in Europa perfekt gerüstet“, sagt Torsten Lehnert, CEO von Railpool.
„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Railpool. Folgeaufträge wie diese zeigen, dass unsere Lokomotiven im Betrieb durch Qualität und herausragende Zuverlässigkeit überzeugen. Dank der universellen Einsatzbarkeit des Vectron kann unser Kunde flexibel auf Marktanforderungen reagieren und einen klimafreundlichen, grenzüberschreitenden Schienenverkehr in Europa realisieren“, sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock Siemens Mobility. 
Die Lokomotiven für Railpool verfügen über eine Leistung von 6,4 Megawatt und erreichen variantenabhängig eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 230 km/h. Sie sind zudem mit den erforderlichen nationalen Zugsicherungssystemen sowie mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgestattet. 
Zusammen mit dem oben genannten Festabruf hat Siemens Mobility mehr als 2.400 Lokomotiven aus der Vectron Familie an 96 Kunden in 16 Ländern verkauft. Die Flotte hat bisher eine Gesamtlaufleistung von mehr als 900 Millionen Kilometern absolviert. Die Lokomotiven der Vectron-Plattform sind in 20 europäischen Ländern für den Betrieb zugelassen.

Zu dieser Pressemitteilung

Press Folders

Folgen Sie uns auf X

Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility
Mehr
RAILPOOL ist einer der führenden Schienenfahrzeug-Vermieter mit echter Kompetenz für Full-Service aus einer Hand. Gegründet wurde das Unternehmen 2008 in München; es ist zwischenzeitlich in 19 europäischen Ländern aktiv. Mit mehr als 600 Elektro- und Hybridlokomotiven sowie 148 Personenfahrzeugen (mit einer Investitionssumme von 2,6 Milliarden Euro) zählt Railpool zu den größten Anbietern in Europa. Die Railpool Flotte legt jedes Jahr 85.000.000 Kilometer zurück und liefert einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene. Railpool verfügt sechs eigene Werkstätten und ein Lager mit mehr als 4.000 verschiedenen Ersatzteilen und Komponenten. www.railpool.eu
Mehr

Kontakt

Eva Haupenthal

Siemens Mobility

+49 152 01654597 

Simone Fankhauser

RAILPOOL GmbH

49 89 510 85 77 108