Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility rüstet Linie B der Metro in Rennes aus

„Siemens Mobility France hatte bereits die erste Metro-Linie von Rennes mit seinem VAL-System ausgerüstet. Heute sind wir stolz darauf, gemeinsam mit Rennes Métropole die neue Linie B einzuweihen, auf der die neueste Generation der automatisierten fahrerlosen Metro, der Cityval, verkehrt. Rennes kann damit, erheblich CO2-Emmisionen reduzieren“, so Laurent Bouyer, CEO von Siemens Mobility Frankreich. „Der in Rennes eingesetzte Cityval wurde in unserem weltweiten Center of Excellence in Toulouse entwickelt. Er ist ein hervorragendes Beispiel für die Qualität unsere Produkte und zeigt, wozu unsere Teams rund um den Globus in der Lage sind.“
Im Rahmen dieses schlüsselfertigen Projekts war Siemens Mobility für die gesamte Systementwicklung zuständig, lieferte und implementierte neben den Cityval-Schienenfahrzeugen (25 Züge mit ursprünglich zwei Wagen) auch das automatische Zugsteuerungssystem, das Schienensystem, die Elektrifizierung, die Bahnsteigtüren, die Betriebszentrale, die Werkstatteinrichtungen sowie Funkkommunikation und Echtzeit-Videoübertragung in den Bahnhöfen und an Bord der Züge. Siemens Mobility erbringt zudem den Service für Betrieb und Wartung des Systems, einschließlich der Schulung von Personal, Instruktionen, Ersatzteile und Dokumentation.
Der Cityval ist das Ergebnis von 40 Jahren Innovation und die logische Weiterentwicklung des VAL-Produktsystems von Siemens Mobility. Das vollautomatische Transportsystem mit mittlerer Kapazität ist ideal für mittelgroße Städte geeignet, die ein CO2-armes Mobilitätssystem anbieten möchten.
Der Cityval hat viele Vorteile:
Leistung: Nur 60 Sekunden Mindestabstand zwischen den Zügen und hohe Beschleunigung.
Skalierbarkeit: Im Betrieb kann ein dritter Wagen angehängt werden. Das ermöglicht eine deutlich höhere Kapazität des Transportsystems, ohne dass dazu neu Infrastruktur gebaut werden muss.
Fahrgastkomfort: Das Fahrzeug verfügt über breite Türen für einen niveaugleichen Zugang zu den Bahnsteigen, breite Umläufe innerhalb der Züge, große, vom Boden bis zur Decke reichende Fenster, die für mehr Helligkeit sorgen, Videoüberwachung und Echtzeit-Fahrgastinformation.
Unkomplizierte Integration in das städtische Umfeld: Das Fahrzeug kann Steigungen bis zu 10 % und enge Kurven bewältigen.
Kostenoptimierung: Innovationen bei Betonplatte, Führungsschiene und Weichen ermöglichen es, die Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Projekts (Infrastruktur- und Wartungskosten) hinweg zu optimieren.
Nachhaltigkeit: Das CBTC-System ermöglicht die Steuerung der Bewegung der automatischen Züge und senkt so den Energieverbrauch. Das zu 100 % elektrische Bremssystem bis 0 km/h ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 15 % bei nahezu Null Partikelemission.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie hier: www.siemens.de/mobility.
Mehr

Kontakt

Chris Mckniff

Siemens Mobility GmbH

+1 646-715-6423