[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung02. Juli 2020Siemens Mobility GmbHMünchen
Siemens liefert weitere 22 U-Bahn-Züge für München
Noch mehr Komfort für den Fahrgast
Umweltfreundliche und energiesparende Züge mit bewährter Technik
Nachdem im Mai 2020 der erste C2-Metro-Zug aus der ersten Option aus dem Jahr 2016 den Fahrgastbetrieb aufnahm, haben die Stadtwerke München (SWM) auch die zweite und letzte Option über 22 sechsteilige U-Bahn-Züge bei Siemens abgerufen. Damit kommen bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) künftig insgesamt 67 C2-Züge zum Einsatz.
Noch mehr Komfort für den Fahrgast
Umweltfreundliche und energiesparende Züge mit bewährter Technik
Nachdem im Mai 2020 der erste C2-Metro-Zug aus der ersten Option aus dem Jahr 2016 den Fahrgastbetrieb aufnahm, haben die Stadtwerke München (SWM) auch die zweite und letzte Option über 22 sechsteilige U-Bahn-Züge bei Siemens abgerufen. Damit kommen bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) künftig insgesamt 67 C2-Züge zum Einsatz.
Ingo Wortmann, MVG-Chef und SWM Geschäftsführer
Mobilität: „Mit
den neuen C2-Zügen setzen wir die Verjüngung unserer U-Bahn-Flotte konsequent
fort. Für unsere Fahrgäste bedeutet das vor allem mehr Platz und mehr Komfort.
Über die nächsten zehn Jahre wollen wir alle alten A- und B-Wagen ausmustern
und unsere U-Bahn künftig ausnahmslos mit modernen Hochleistungszügen
betreiben. Damit bringen wir bereits ohne weitere Taktverdichtungen rund 5.000
Plätze mehr auf die Schiene.“
„Wir sind stolz, dass die Stadtwerke München und die Münchner Verkehrsgesellschaft sich entschlossen haben die zweite und letzte Option, dieses Großauftrags abzurufen. Einschließlich dieser Züge haben wir dann insgesamt 67 Züge mit 402 Wagen an die Stadtwerke München geliefert. Die neuen C2-Züge tragen zu einer nachhaltigen Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus und zu verbessertem Fahrgastkomfort bei. Damit sind wir an der Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in unserer Heimatstadt maßgeblich beteiligt“ sagt Sabrina Soussan, CEO Siemens Mobility.
Die neuen Züge basieren auf dem bewährten Design der vorhergehenden
Fahrzeuggeneration („C-Wagen“), das vom international renommierten Münchner
Fahrzeugdesigner Alexander Neumeister stammt und weiterentwickelt wurde. In den
C2-Fahrzeugen haben sich unter anderem die Kopfform mit neuer
LED-Beleuchtungstechnologie und die bessere Erkennbarkeit des Öffnungs- und
Schließvorgangs der Türen durch farbige LED-Leuchtbänder in den Türkanten
verändert. Mehr Komfort für die Fahrgäste bieten die Videokameras, das
Fahrgast-TV und die neugestaltete Innenbeleuchtung mit LED-Leuchten. Weitere
Vorteile sind die hohe Kapazität und die hohe Verfügbarkeit: Durch die
Umgestaltung des Fahrgastraums und ein neues Sitzplatzkonzept mit breiteren
Türen gegenüber den zu ersetzenden Altfahrzeugen können mehr Fahrgäste im
Vergleich zu den Vorgängerfahrzeugen befördert werden. Insgesamt bietet der C2
jetzt Platz für 940 Fahrgäste. Da es keine Einzelwagen mehr gibt, ist der Zug
komplett durchgängig.
Siemens liefert für München besonders umweltfreundliche und
energiesparende Züge. Der Energiebedarf wird durch die Kombination von
verschiedenen innovativen Konzepten reduziert. Bei der Auswahl der Materialien
wurden keine schädlichen Stoffe verwendet, energiesparende LED-Leuchten verarbeitet
und das Material ist zu 97 Prozent recyclebar. Somit verbessern die neuen
Fahrzeuge die CO2-Bilanz in München weiter und tragen zu einer Verminderung des
Energiebedarfs im Verkehr bei.
Die Züge werden von Siemens Mobility in Wien gefertigt, die
Drehgestelle kommen von Siemens Mobility in Graz. Die Inbetriebnahme der neuen
Züge wird 2022 beginnen. Die Züge werden
die Linien U3 und U6 wie die heute bereits im Einsatz befindlichen C2-Fahrzeuge
befahren. Der Betrieb auf
weiteren Linien ist ebenfalls geplant.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, hat die ehemalige Siemens-Division Mobility einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 36.800 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility.