Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. November 2020Siemens Mobility GmbHMünchen
Siemens Mobility liefert Technologie für vernetztes Verkehrsmanagementsystem auf Österreichs Autobahnen
Josef Fiala, Vorstandsdirektor
ASFINAG und Bernd Datler, Geschäftsführer ASFINAG Maut Service GmbH: “Die
ASFINAG startet den digitalen Dialog zwischen Straße und Fahrzeug, und das auf
dem gesamten Autobahnnetz. Die direkte Vernetzung von Infrastruktur und
Verkehrsteilnehmenden wird einen wichtigen Beitrag zu sicherer, effizienter und
nachhaltiger Mobilität leisten. Mit dem C-ITS Rollout gewinnen wir eine eigene,
unabhängige Infrastruktur, um uns direkt mit Fahrzeugen zu vernetzen“.
„Die
Digitalisierung des Straßen- und Verkehrsmanagements ist ein wesentlicher
Bestandteil der zukünftigen Mobilität. Wir freuen uns daher sehr über das
bahnbrechende Projekt mit der ASFiNAG“, so Markus Schlitt, CEO von Siemens Mobility Intelligent
Traffic Systems. „Mit intelligenten Datenübertragungs- und
Technologiekonzepten, die Fahrzeuge aller Art mit smarter Infrastruktur
vernetzen, können Städte bzw. in diesem Fall Autobahnbehörden nicht nur die Mobilität
erfolgreich managen. Sie können auch die Lebensqualität verbessern, indem sie
Staus, Unfälle und Schadstoffausstoß signifikant verringern.“
In einem ersten Schritt installiert die ASFiNAG die
C-ITS-Komponenten entlang der österreichischen Autobahnen. Hierfür werden bis
zu 525 Road-Side Units (RSUs) von Siemens Mobility verbaut und ein
Kontrollcenter eingerichtet. Die ersten C-ITS-Dienste werden die Fahrer vor
Gefahrensituationen warnen und sollen innerhalb der kommenden 16 Monate
implementiert werden. Weitere Ausbaustufen werden automatisiertes Fahren und
das vernetzte Verkehrsmanagement beinhalten.
Einer der wichtigsten Vorteile von C-ITS besteht in der
Echtzeitübertragung von Verkehrsstörungen. Wenn ein Fahrzeug eine für andere
Verkehrsteilnehmer relevante Störung erkennt, meldet es diese unverzüglich per
Funk an die kompatiblen Fahrzeuge in der Umgebung. In Fahrzeugen mit
integrierter C-ITS-Funktionalität wird die betreffende Meldung dann direkt
angezeigt. Einsatz- und Rettungsfahrzeuge können dank C-ITS schneller ans Ziel
gelangen und ÖPNV-Fahrzeuge effizienter durch den Stadtverkehr navigieren,
indem beispielsweise die Ampelschaltung intelligent gesteuert wird.
Die von Siemens Mobility bereitgestellten Produkte und
Technologien ermöglichen eine sichere und unmittelbare bidirektionale
Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation und schaffen damit die Voraussetzung für
die Implementierung von C-ITS-Diensten. Das ASFiNAG-Projekt nutzt das Siemens
Mobility Cooperative
Management System (CMS) und die RSU, um die Fahrzeuge mittels ITS-G5 mit
der Infrastruktur und den Verkehrsmanagementzentren zu verbinden. Die
Broadcasting-Technologie bietet so eine sichere Kommunikation zwischen den
Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur.
In der Praxis übertragen die Fahrzeuge ihre aktuelle
Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung über ihre Onboard-Einheit (OBU) an die RSU,
die sie dann an das CMS weiterleitet. Als zentraler Kontrollmechanismus
vernetzt und überwacht das CMS alle RSUs und nutzt die empfangenen Daten, um in
Echtzeit einen reibungsloseren Verkehrsfluss zu erhalten. Dabei kann das CMS
über die RSUs Gefahrenmeldungen und aktuelle Verkehrsinformationen an die
Fahrer ausgeben. Der bidirektionale Datenaustausch zwischen RSUs und OBUs wird
durch eine C-ITS-spezifische Public Key Infrastructure (PKI) geschützt, die
höchsten Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz genügt.
Die Produkte und Technologien von Siemens Mobility sind für
jeden Fahrzeugtyp geeignet, und die wetterbeständigen RSUs entsprechen den
bekannt hohen Sicherheitsstandards des Unternehmens.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility.