[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung07. Oktober 2022Siemens Mobility GmbHMünchen
Siemens Mobility liefert CBTC-Zugsteuerung für die erste fahrerlose Metro-Strecke
in Kaohsiung, Taiwan
CBTC-Zugsteuerungssystem für 22,8
km lange Strecke mit 23 Stationen
Vollautomatischer fahrerloser
Zugbetrieb mit 25 Zügen geplant
Erhöhte Verfügbarkeit, schnellere Zugfolge und mehr Fahrgastkomfort
Dritter Auftrag für Siemens Mobility
Siemens Mobility und seine Konsortialpartner ST
Engineering und Stadler haben einen Vertrag über die schlüsselfertige
Einrichtung eines fahrerlosen Betriebs auf der Gelben Linie der Metro Kaohsiung
erhalten. Siemens Mobility wird dafür seine Communications-based Train Control
(CBTC)-Lösung Trainguard MT liefern, die einen vollautomatischen fahrerlosen
Zugbetrieb nach GoA4 auf der 22,8 km langen Strecke ermöglicht. Außerdem
liefert Siemens Mobility sein hoch zuverlässiges Airlink-Funksystem, dass die
Kommunikation der streckenseitigen und in den neuen Zügen installierten
Zugsteuerungsgeräte ermöglicht.
CBTC-Zugsteuerungssystem für 22,8
km lange Strecke mit 23 Stationen
Vollautomatischer fahrerloser
Zugbetrieb mit 25 Zügen geplant
Erhöhte Verfügbarkeit, schnellere Zugfolge und mehr Fahrgastkomfort
Dritter Auftrag für Siemens Mobility
Siemens Mobility und seine Konsortialpartner ST
Engineering und Stadler haben einen Vertrag über die schlüsselfertige
Einrichtung eines fahrerlosen Betriebs auf der Gelben Linie der Metro Kaohsiung
erhalten. Siemens Mobility wird dafür seine Communications-based Train Control
(CBTC)-Lösung Trainguard MT liefern, die einen vollautomatischen fahrerlosen
Zugbetrieb nach GoA4 auf der 22,8 km langen Strecke ermöglicht. Außerdem
liefert Siemens Mobility sein hoch zuverlässiges Airlink-Funksystem, dass die
Kommunikation der streckenseitigen und in den neuen Zügen installierten
Zugsteuerungsgeräte ermöglicht.
„Wir stellen sehr gern
unsere Best-in-Class-Technologie bereit, um die Infrastruktur und
Nachhaltigkeit der Metro von Kaohsiung zu verbessern. Unsere Zugsteuerung wird
durch den vollautomatischen Betrieb für ein hohes Maß an Pünktlichkeit,
Verfügbarkeit und Fahrgastfreundlichkeit der Gelben Linie sorgen. Zudem
benötigt sie weniger Hardware entlang der Strecke, was das System zuverlässiger
und wartungsfreundlicher macht“, sagt Andre Rodenbeck, CEO von Rail
Infrastructure bei Siemens Mobility. „Dieses wichtige Projekt baut auf unserer
führenden Position bei automatischen Zugsteuerungssystemen auf und ist ein
weiterer Erfolg für Siemens Mobility in Taiwan.“
Mit etwa 2,72 Millionen Einwohnern ist
Kaohsiung eine Region mit der drittgrößten Einwohnerzahl in Taiwan und das
wirtschaftliche Zentrum des Südens. Die neue
Gelbe Linie wird 22
U-Bahn-Stationen sowie einen oberirdischen Bahnhof bedienen. Die 22,8 km lange
Strecke wird an das bereits vorhandene U-Bahn-Netz angebunden. Nach ihrer
Fertigstellung wird die Gelbe Linie als Teil eines nachhaltigen, sicheren und
zuverlässigen öffentliches Nahverkehrssystems sechs wichtige Distrikte,
Universitäten und Schulen miteinander verbinden. Hier leben mehr als 40 Prozent
der Einwohner von Kaohsiung.
Im ersten Schritt ist ab
2030 ein Regelbetrieb auf 13 Stationen und im Depot geplant. Die Gesamtstrecke
soll im Januar 2034 den Betrieb aufnehmen. Die Gelbe Linie wird mit der Red
Line und Orange Line von Kaohsiung verbunden, die ebenfalls von Siemens
Mobility aufgebaut wurden und 2008 ihren Regelbetrieb aufnahmen.
Die CBTC-Lösung Trainguard MT
von Siemens Mobility ist das am häufigsten eingesetzte Zugsteuerungssystem. Es
ist bei zahlreichen Betreibern weltweit im Einsatz, so in Paris, Peking, New
York, London, Hongkong und Buenos Aires.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.