Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. Mai 2024Siemens MobilityMünchen
Siemens Mobility investiert in digitales Service-Depot für Züge in Dortmund

„Um mehr Züge auf die Schiene zu bringen, benötigen unsere
Kunden maximale Verfügbarkeit und den besten Service. Unser digitales Depot in
Dortmund ist eines der modernsten Rail Service Center in Europa. Hier kommen
innovative Siemens-Technologien wie die KI-basierte Instandhaltung mit
Railigent X, 3D-Druck und hochautomatische Servicedienstleistungen zum Einsatz.
Mit der Investition in zusätzliche Kapazitäten antworten wir auf die steigende
Nachfrage nach Servicedienstleistungen. Damit können wir künftig nicht nur mehr
Fahrzeugtypen und Kunden bedienen, sondern schaffen zudem hochqualifizierte
Jobs in der Region und stärken unser Servicenetzwerk in Europa", sagt
Michael Peter, CEO Siemens Mobility.
Das digitale Depot in Dortmund ist seit 2018 in Betrieb. Ab
2026 sollen insgesamt bis zu 250 Mitarbeitende am Standort beschäftigt werden.
Bisher hat Siemens Mobility hier überwiegend Fahrzeuge der RRX-Flotte für die
Metropolregion Rhein-Ruhr instandgehalten. Mit den neuen Kapazitäten können
künftig auch vermehrt Züge anderer Flotten im Depot gewartet werden.
Im digitalen Depot in Dortmund können sämtliche
Instandhaltungsprozesse komplett digital gesteuert werden. So lassen sich
Betrieb und Instandhaltung optimieren und bis zu 100% Systemverfügbarkeit erreichen.
Die Mitarbeitenden erhalten ihre Arbeitsaufträge sowie alle Informationen, die
sie für Wartungsmaßnahmen und Reparaturen benötigen, auf Tablets zur Verfügung
gestellt. Hierfür liefern die Züge über eine Reihe von Sensoren Zustandsdaten,
die kontinuierlich over the air an die digitale Plattform Railigent X gesendet
und dort automatisch verarbeitet werden. Pro Monat generiert ein
Hochgeschwindigkeitszug beispielsweise bis zu 30 GB Daten. Das Depot nutzt die
Applikations-Suite Railigent X von Siemens Mobility, die diese Daten mit
intelligenten Algorithmen analysiert, um Fehler bestmöglich vorherzusagen und
Instandhaltungsempfehlungen zu geben.
Neben modernsten Prüf- und Wartungseinrichtungen wie etwa
einer Außenreinigungsanlage, einer Unterflurdrehbank sowie einer
Radsatzdiagnoseanlage verfügt das Rail Service Center auch über einen
Hochleistungs-3D-Drucker, um schnell und direkt vor Ort Kunststoffersatzteile
anzufertigen. Die hochmoderne Automated Vehicle Inspection-Anlage (AVI) ist
einzigartig in Deutschland. Sie überprüft schon bei der Einfahrt des Fahrzeugs
automatisch Räder, Achsen und Laufflächenprofile mit modernster
Lasertechnologie und speist Daten in Railigent X ein.
In der Zukunft soll der Übergang von der menschlichen
Fahrzeuginspektion zur vollständig automatisierten visuellen Fahrzeuginspektion
möglich werden. Inspektionen werden nahtlos in den Zugbetrieb integriert, um
maximale Fahrzeugverfügbarkeit zu gewährleisten und die Wartungsproduktivität
zu steigern. Neueste Softwarelösungen nutzen dazu fortschrittliche Technologien
wie Computer Vision, Künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge, um die
Fahrzeuge effizient zu inspizieren.

Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility.